Vai Uma Ajudinha: Guia de Oportunidades no Mercado de Mobilidade Elétrica em Portugal

Nos últimos anos, o mercado da mobilidade elétrica tem vindo a crescer substancialmente em Portugal devido a fatores como a consciência ambiental dos consumidores, que optam por veículos elétricos (VE) na tentativa de reduzir a sua pegada de carbono; alguns incentivos fiscais atrativos oferecidos pelo governo para a compra e instalação de VE, como isenções de impostos e subsídios; e ainda uma notável redução nos custos associados, particularmente no que diz respeito às baterias, que são uma das componentes mais importantes dos VE e que agora são mais acessíveis.

Este cenário favorável cria diversas oportunidades para os instaladores elétricos – a procura crescente por VE resulta, naturalmente, numa maior procura por profissionais qualificados para instalar os pontos de carregamento. Assim, neste novo blog da série “Vai Uma Ajudinha”, concebida especialmente para apoiar os eletricistas profissionais, vamos explicar como podem tirar partido destas novas oportunidades que se abrem no mercado da mobilidade elétrica.

Mobilidade Elétrica

Pontos básicos que os instaladores precisam de saber

Como já mencionámos, os pontos de carregamento de veículos elétricos vão ser indispensáveis na oferta dos instaladores eletricistas que decidirem aventurar-se no mercado da mobilidade elétrica. Existem diferentes tipos de pontos de carregamento, cada um com suas próprias características e vantagens, e os profissionais necessitam de estar familiarizados com cada um para poderem recomendar a melhor solução para cada cliente.

Por exemplo, prevê-se que, até 2030, 70% das cargas de veículos elétricos vão ser realizadas em edifícios; contudo, os edifícios vão precisar de ser altamente eficientes, porque 45% da sua energia será utilizada, então, no carregamento de VE. Soluções como o EVlink Pro AC da Schneider Electric – uma gama de carregadores inovadora que permite um carregamento inteligente e altamente fiável, flexível e sustentável – podem ajudar. Asseguram uma experiência de utilização perfeita para os condutores e instaladores de parques de estacionamento semi-públicos em edifícios comerciais e industriais, frotas de veículos elétricos de empresas e complexos de apartamentos. Para além disso, são fáceis e seguros de instalar, utilizar, monitorizar e manter, através de capacidades digitais e também de segurança reforçada.

A procura crescente de VE implica uma alteração das necessidades energéticas, e é muito difícil encontrar um edifício com energia suficiente para a satisfazer. Assim, é muito importante também poder contar com sistemas que ajudem a gerir a energia nos edifícios, como o EcoStruxure EV Charging Expert da Schneider Electric, que permite a redistribuição das cargas de forma segura e eficiente, eliminando a necessidade de atualizar o transformador ou os dispositivos elétricos existentes no edifício. É escalável e programável, capaz de gerir até 1.000 pontos de carregamento, e permite visualizar toda a infraestrutura em tempo real.

Para além das soluções de carregamento, é muito importante que os instaladores eletricistas estejam também informados acerca da regulamentação mais recente, que pode ter implicações na forma como devem fazer o seu trabalho. A instalação de pontos de carregamento é regulamentada por normas específicas que têm de ser cumpridas para garantir que as instalações estão seguras e conformes.

Como tirar partido das oportunidades que se abrem no mercado da mobilidade elétrica

Para atuarem com sucesso neste mercado e conseguirem destacar-se da concorrência, é indispensável que os instaladores eletricistas apostem na formação especializada. Para além dos aspetos técnicos dos pontos de carregamento e outras ferramentas necessárias para o mercado de VE, a formação é um pilar essencial para que os profissionais se mantenham a par das evoluções mais recentes do mercado, garantindo inovação, mas também segurança, aos clientes. Adicionalmente, a obtenção de certificações e qualificações específicas no campo da mobilidade elétrica não apenas demonstra o profissionalismo e competência dos instaladores, como também pode abrir portas para novas oportunidades de negócios num mercado em crescimento.

Mobilidade Elétrica

Outra forma de se destacarem no mercado é estabelecendo parcerias estratégicas com empresas que atuem na área da mobilidade elétrica, como a Schneider Electric, de forma a poderem disponibilizar aos seus clientes uma oferta completa de soluções de instalação e manutenção de pontos de carregamento de VE. A colaboração permite-lhes não apenas chegar a uma base de clientes mais alargada, como também absorver conhecimentos especializados e a experiência de uma grande empresa, o que contribui para o aumento da qualidade e profissionalização dos seus serviços.

Finalmente, apostar no marketing dos seus serviços é sempre importante para poder destacar-se no mercado, aumentar a visibilidade, comunicar os seus serviços e pontos diferenciadores e ainda impulsionar mais firmemente o crescimento dos seus negócios, para continuarem a prosperar no setor.

Em suma, o mercado da mobilidade elétrica em Portugal está em rápido crescimento e oferece um vasto leque de oportunidades para os instaladores eletricistas. Através de qualificação e especialização, estes profissionais podem garantir um futuro promissor – e mais sustentável – para os seus negócios.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.