A Schneider Electric inaugurou uma estação de recarga para carros elétricos, no Shopping Pátio Paulista. A iniciativa é resultado de uma parceria firmada entre a companhia, o shopping Pátio Paulista e a Virada Sustentável, que reuniu cerca de 900 mil pessoas, na edição deste ano.
Com investimento de R$25mil reais, a estação de recarga está localizada no estacionamento do Shopping Pátio Paulista e pode atender até dois carros simultaneamente, sendo compatível com qualquer tipo de automóvel elétrico. A carga completa dura aproximadamente 1h30 e o posto deve ficar no empreendimento até 2016.
No Brasil, cerca de 2,2 mil carros elétricos circulam pelas ruas, segundo levantamento do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). “Apesar do mercado ainda ser tímido, com lançamento de novos carros elétricos, estima-se que até 2015, cerca de 2,7 milhões de veículos elétricos ganharão as ruas no mundo todo e é importante já termos uma estrutura para atendê-los”, afirma o gerente de Sustentabilidade da Schneider Electric Fernando Figueiredo.
Estes automóveis são mais sustentáveis, sendo apontados como uma solução para eficiência energética do futuro. As cidades são responsáveis por 75% do consumo de energia e 80% das emissões de CO2. Os carros elétricos podem reduzir o dióxido de carbono dissipado na atmosfera já que a emissão não ocorre. “Além disso, eles são mais econômicos ao exigirem menos manutenção que um carro de motor à combustão. Com uma recarga, o veículo pode percorrer até 180km”, completa Fernando Figueiredo.
O serviço é gratuito e acontece no horário de funcionamento do shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h.
Sobre a Virada Sustentável
A quarta edição da Virada Sustentável aconteceu de 28 e 31 de agosto, com atrações distribuídas em diferentes locais da Grande São Paulo. Com a virtude de ser uma mobilização espontânea da sociedade, da qual as pessoas participam voluntariamente e de diversas formas, a Virada Sustentável cria, sobretudo durante os dias em que é realizada, uma oportunidade para cidadãos se informarem sobre sustentabilidade e se engajarem no tema.
Idealizada por comunicadores que reconhecem a importância da abordagem positiva de um tema para gerar o envolvimento e a mudança de comportamento das pessoas, o evento teve sua primeira edição em 2011, quando reuniu mais de 500 mil pessoas em 482 atrações distribuídas em 78 espaços. No segundo ano, mais espalhada por São Paulo, com ações e atrações em todas as regiões da cidade, a Virada Sustentável se democratizou. Reuniu em torno de 740 mil pessoas em 612 atividades gratuitas localizadas em 149 locais. Em 2013, o evento reuniu 695 atrações e atividades em 152 locais de São Paulo, com público aproximado de 800 mil pessoas. Mais informações em www.viradasustentavel.com.
Sobre o Shopping Pátio Paulista
O conceito Pátio, incluído no nome do Shopping em 2007, foi a consagração das transformações trazidas pelo projeto de expansão e revitalização realizado em três etapas no empreendimento. Feito para atender ao público diversificado e antenado que compõe a população de São Paulo e àqueles que visitam esta grande metrópole, o projeto trouxe o estilo e a imponência do neoclássico, evidenciado logo em sua fachada e presente em cada detalhe do mall, aliados à modernidade trazida pelas marcas consagradas do varejo. Os serviços diferenciados também passaram a integrar sua estrutura, como os banheiros VIPs femininos, o Pátio VIP (serviço de estacionamento com manobristas) e o Pátio Petit (área especialmente dedicada a atender pais com filhos pequenos). Localizado ao lado de uma das Avenidas mais famosas do mundo – a Av. Paulista, o empreendimento conta com mais de 27 mil m² de ABL, 234 lojas, praça de alimentação, 3 pisos de estacionamento, restaurantes e 7 salas de cinemas da rede Cinemark, incluindo 3 com tecnologia 3D, além das salas luxo da rede PlayArte Splendor – as únicas de São Paulo.


Adicione um comentário