Conheça a Bateria Schneider Boost Pro: Agora mais eficiente, mais segura e mais Pro 

O atual cenário de transição energética, o armazenamento de energia deixou de ser um acessório para se tornar o coração da infraestrutura. Recentemente, explorámos como o armazenamento é a chave para a resiliência industrial e para a poupança, mas hoje apresentamos o próximo salto evolutivo. O Schneider Boost Pro GEN1+ não é apenas uma atualização; é uma bateria melhorada para oferecer mais densidade, inteligência e rentabilidade. 

Mais capacidade, o mesmo tamanho 

O grande diferencial da nova geração GEN1+ reside na sua eficiência volumétrica. Conseguimos aumentar a capacidade real do sistema de 200 kWh para 215 kWh sem alterar as dimensões do equipamento. Este avanço foi alcançado através da implementação de novas células de 314 Ah (anteriormente 280 Ah). Além disso, a profundidade de descarga (DoD) agora atinge os 100%, permitindo uma capacidade utilizável total de 215 kWh, garantindo que cada euro investido se traduza em energia disponível para o seu negócio. 

Setores de Alto Impacto: Do Turismo à Gestão de Ativos (Real Estate) 

A versatilidade do Schneider Boost Pro permite que diferentes indústrias extraiam valor máximo de acordo com as suas necessidades: 

  • Hotéis e Hospitalidade: O setor enfrenta hoje o desafio crítico da eletrificação total. A transição de cozinhas industriais e sistemas de aquecimento (bombas de calor) para soluções totalmente elétricas pode causar aumentos massivos no consumo, muitas vezes em zonas onde a rede elétrica já atingiu o seu limite técnico e não tem capacidade para fornecer mais potência. O Schneider Boost Pro surge aqui como o aliado estratégico ideal: atua como um reforço de potência imediato, fornecendo a capacidade adicional necessária para estas novas cargas sem exigir obras dispendiosas de infraestrutura na rede pública. Através do Peak Shaving, o sistema gere os picos de procura (cozinhas, SPAs e lavandarias) e evita multas por excesso de potência contratada, garantindo simultaneamente que o carregamento rápido de veículos elétricos funciona em pleno, sem nunca comprometer o conforto dos hóspedes ou a estabilidade energética do edifício.” 
  • Real Estate: No mercado imobiliário, a instalação de um sistema de baterias BESS (Battery Energy Storage System) aumenta o valor do ativo (Cap Rate). Edifícios de escritórios ou centros logísticos equipados com o Boost Pro tornam-se infraestruturas resilientes, capazes de operar em “modo ilha” se necessário e atrair inquilinos que procuram custos energéticos previsíveis. 
  • Retail: Em centros comerciais e supermercados, o consumo é dominado por sistemas de climatização e grandes cadeias de frio. A bateria Schneider Boost Pro permite gerir de forma inteligente estas cargas de alta potência, evitando picos de procura que resultam em faturas de eletricidade elevadas. Além disso, ao otimizar o uso da energia armazenada para alimentar os sistemas de refrigeração, o retalhista garante uma operação mais eficiente e sustentável, reduzindo os custos operacionais diretos. 
  • Hospitais e Clínicas: Nestas infraestruturas, a gestão da carga é fundamental devido ao uso de equipamentos de diagnóstico de alta sensibilidade e potência, como as máquinas de ressonância magnética. O Boost Pro atua suavizando a curva de procura sempre que estes dispositivos são ativados, garantindo que a rede interna permanece estável e que o hospital não ultrapassa a potência contratada, mesmo durante os períodos de maior atividade clínica. 

Mercados de Flexibilidade: Oportunidades acima de 1 MW 

A arquitetura modular do Schneider Boost Pro permite o escalonamento para projetos de grande escala. Ao agrupar várias unidades para atingir potências superiores a 1 MW, as empresas podem participar ativamente nos Mercados de Flexibilidade e Serviços de Sistema. Isto significa que a bateria não serve apenas para poupar; ela pode gerar receita direta ao fornecer serviços de regulação de frequência à rede ou participar em programas de Demand Response, onde o operador da rede remunera o utilizador por ajustar o seu consumo em momentos críticos. 

Sustentabilidade com Certificação: LEED, BREEAM e Taxonomia Europeia 

Investir no Schneider Boost Pro GEN1+ é também uma decisão estratégica de ESG (Environmental, Social, and Governance). O sistema ajuda a obter pontuações elevadas em certificações internacionais: 

  • LEED e BREEAM: Ao maximizar o autoconsumo de energias renováveis (fotovoltaica) e melhorar a eficiência energética do edifício, a bateria contribui diretamente para a obtenção de créditos nestes selos de sustentabilidade. 
  • Taxonomia Europeia: O design da GEN1+ alinha-se com os critérios de “mitigação das alterações climáticas”. Além disso, a substituição do extintor de gás por um sistema de aerossol sem PFAS demonstra o compromisso da Schneider Electric com a redução de substâncias químicas nocivas e com a economia circular. 

ROI Otimizado: Rentabilidade ao Longo de toda a Vida Útil 

O retorno do investimento é maximizado através de três pilares: 

  1. Longevidade: Estendemos a garantia de performance de 7.300 ciclos. Esta métrica assegura que, mesmo após uma utilização intensiva, o sistema mantém pelo menos 67% do seu SoH, protegendo o valor do ativo a longo prazovida útil mais de uma década de operação intensiva. 
  2. Manutenção e Operação Otimizada: A evolução para a GEN1+ trouxe uma eficiência sem precedentes no ciclo de vida do ativo. O tempo de comissionamento foi drasticamente reduzido de 8 horas para menos de 2 horas. Esta rapidez é possível graças à nova ferramenta de comissionamento remoto, que simplifica a configuração no local, e ao processo de atualização de Firmware OTA (Over-The-Air), eliminando a necessidade de intervenções manuais complexas. Além disso, a gestão operacional foi elevada a um novo patamar com o EcoStruxure Asset Portal: a calibração do SoC (Estado de Carga) é agora realizada de forma totalmente automática e sem a necessidade de paragens do sistema. Isto significa que a bateria mantém a precisão na medição da sua energia sem sacrificar a disponibilidade para o cliente. Complementado pelo suporte EcoCare Lite, o sistema garante que a manutenção seja preditiva e não reativa, maximizando a continuidade do negócio e reduzindo drasticamente o custo total de propriedade (TCO). 
  3. Eficiência de Espaço: Mais energia no mesmo footprint significa que não é necessário investir em espaço adicional de construção. 

A evolução para o GEN1+ não é apenas uma atualização técnica; é o compromisso da Schneider Electric em oferecer uma solução mais inteligente, segura e, acima de tudo, mais Pro. 

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.