A APC by Schneider Electric, acaba de lançar a nova versão do NetBotz 250, um dispositivo de controle de acesso e monitoramento ambiental de baixo custo, que supervisiona proativamente em tempo real os ativos críticos de TI, além de oferecer proteção contra ameaças físicas, riscos ambientais ou erros humanos que podem interromper o desempenho operacional de um data center.

O aparelho pode ser equipado com até 47 sensores, incluindo os sem fio para temperatura e umidade e sensores com fio para vibração e fumaça. O equipamento oferece ainda uma plataforma de baixo custo que ajuda a reduzir o consumo de energia e prolongar a vida útil do sistema.
A funcionalidade de controle de acesso está disponível em kits de duas alças, com frequências de leitor de 125 kHz e 13,56 MHz, e permite configurar alertas e saídas que podem ser ajustadas para notificar a equipe de TI no caso de uma violação.
Adicione um comentário