Os semicondutores impulsionam a vida moderna. Estão presentes em tudo, desde smartphones a automóveis, dispositivos médicos e equipamentos industriais. A fabricação de chips exige enormes quantidades de energia devido à precisão e ao caráter minucioso da produção de microchips. Os custos elétricos representam entre 15% e 30% das despesas operacionais do setor.
A produção de chips é complexa e prolongada. Começa com a criação de uma bolacha de silício, seguida de um processo de litografia que introduz os padrões de circuito na bolacha. Seguem-se outras fases que podem demorar até seis meses a concluir. Qualquer perturbação elétrica que interrompa a produção é grave, pois pode arruinar lotes inteiros e gerar perdas de milhões de euros.

Uma queda de tensão pode provocar perdas superiores a 3 milhões de euros. Para evitar que isso aconteça, os fabricantes de semicondutores necessitam de um fornecimento de energia fiável, sustentável e seguro. As instalações de produção dependem de uma infraestrutura elétrica redundante com sistemas de backup secundários e terciários para garantir um fornecimento contínuo.
Numa fábrica de semicondutores, um sistema de alimentação ininterrupta (UPS) constitui uma camada essencial da infraestrutura elétrica crítica. Garante a continuidade do fornecimento às ferramentas de processo e aos sistemas de controlo sensíveis durante o breve período de transição entre uma falha no fornecimento e a ativação dos geradores de backup. Embora os sistemas de backup geralmente demorem menos de um minuto a entrar em funcionamento, as unidades UPS fornecem energia limpa e estabilizada até que esses sistemas estejam totalmente preparados, protegendo os equipamentos de precisão e evitando interrupções dispendiosas no processamento das bolachas.
Procura sem precedentes por chips
As fábricas de semicondutores são consideradas infraestrutura crítica pelo seu papel fundamental no funcionamento da vida digital moderna. Praticamente todos os dispositivos digitais — desde smartphones e veículos elétricos até sistemas de automação industrial e servidores de IA — dependem de circuitos integrados para funcionar. O crescimento exponencial das tecnologias baseadas em dados, a eletrificação do transporte, a computação em nuvem e a inteligência artificial (especialmente a IA generativa e a emergente IA agêntica) está a gerar uma procura sem precedentes por microchips.
Este aumento da procura destacou a importância estratégica de uma cadeia de fornecimento de semicondutores resiliente e geograficamente diversificada. Governos e empresas privadas nos EUA e na Europa estão a acelerar os esforços para ampliar a capacidade de produção local e reduzir a dependência dos centros de produção da Ásia Oriental, que atualmente concentram quase dois terços da produção mundial.
À medida que estas regiões aumentam a sua capacidade de produção, a necessidade de um fornecimento elétrico altamente fiável e ininterrupto torna-se crítica para suportar os processos de elevado consumo energético necessários para a produção de chips.
Soluções UPS fiáveis e seguras para a fabricação de semicondutores
A Schneider Electric ajuda a indústria de semicondutores a satisfazer as suas necessidades energéticas, fornecendo alimentação de backup crítica com a família de UPS Galaxy V. Os Galaxy V estão disponíveis em designs modulares e escaláveis que facilitam a ampliação da capacidade ao longo do tempo.
A gama Galaxy Series da Schneider Electric oferece proteção de alimentação escalável e eficiente para aplicações de missão crítica, desde edge computing e pequenos centros de dados até instalações hiperescaláveis e ambientes industriais. Com potências que variam entre 10 e 1500 kW, os sistemas Galaxy incorporam arquitetura modular, redundância interna (N+1) e escalabilidade em paralelo para dar suporte a infraestruturas em crescimento. Graças ao seu design compacto, capacidade Live Swap e uma eficiência de até 99% em modo eConversion, reduzem o custo total de propriedade enquanto maximizam a disponibilidade e a sustentabilidade.
Além disso, graças à conectividade EcoStruxure™ para monitorização em tempo real e gestão proativa, os UPS Galaxy suportam opções de baterias flexíveis, incluindo baterias de lítio-íon, que oferecem o dobro da vida útil e tempos de recarga mais rápidos do que as VRLA. Com funções como Smart Power Test (SPoT), placas de gestão de rede integradas e conformidade com normas sísmicas e ambientais, os UPS Galaxy proporcionam uma proteção energética fiável, inteligente e preparada para o futuro do ecossistema de semicondutores.
Cibersegurança: um pilar fundamental para as fábricas de semicondutores
Nas fábricas de semicondutores atuais, onde a precisão e a disponibilidade são cruciais, uma cibersegurança robusta é essencial. Com a ampliação da superfície de ataque derivada do IoT, da IA e da computação na periferia, o EcoStruxure IT DCIM 3.0 da Schneider Electric integra a cibersegurança na gestão da infraestrutura, oferecendo monitorização em tempo real, atualizações seguras e controlo de acesso para proteger os dados e garantir a continuidade operacional.
As ciberameaças podem provocar interrupções, perda de dados e riscos de conformidade normativa. A abordagem de defesa em profundidade da Schneider abrange o design seguro do produto, a implementação robusta dos sistemas e os serviços de segurança geridos. Com mais de 150 produtos certificados e inteligência global sobre ameaças, as fábricas obtêm uma proteção em camadas — que cobre endpoints, redes e resposta a incidentes — para manter a produção segura e ininterrupta.
Impulsionando um futuro resiliente e seguro para as fábricas de semicondutores
À medida que as fábricas de semicondutores ampliam a sua capacidade para satisfazer uma procura global sem precedentes, a importância de um fornecimento elétrico fiável, eficiente e seguro é maior do que nunca. Desde um fornecimento de energia limpo e ininterrupto até uma proteção de cibersegurança integrada, a gama de sistemas de alimentação ininterrupta Galaxy UPS da Schneider Electric e a plataforma EcoStruxure IT DCIM 3.0 proporcionam a resiliência e a inteligência que estas instalações necessitam para proteger a produção, salvaguardar os dados e controlar os custos.
Ao combinar eficiência energética, escalabilidade modular e segurança baseada em defesa em profundidade, a Schneider ajuda os fabricantes de semicondutores a reforçar a continuidade operacional e acelerar o crescimento numa indústria em rápida evolução. Desta forma, a Schneider apoia o setor dos semicondutores na gestão dos seus desafios energéticos, reduzindo os custos de energia e otimizando e protegendo as operações à medida que os fabricantes aumentam a sua capacidade para atender a uma procura sem precedentes. Descubra como impulsionar uma produção de semicondutores fiável e eficiente com a tecnologia Galaxy UPS da Schneider Electric.

Adicione um comentário