A Schneider Electric, líder global na transformação digital em gestão da energia elétrica e automação, traz ao mercado brasileiro o Altivar Machine ATV340, seu novo inversor de frequência. Com tensão de 380V até 480V e potência de 0,75 até 75kW, o ATV340 é destinado a fabricantes de máquinas (OEMs) de alta performance de diversos segmentos industriais como o de embalagens, içamento, manuseio e tratamento de materiais, entre outros.

Desenvolvido para ajudar os OEMs no desafio de produzir maquinário dinâmico e de alta qualidade, o Altivar Machine ATV340 combina instalação otimizada com controle de aplicativos de borda e recursos de automação avançados e fáceis de integrar. Com isso, os fabricantes de máquinas podem oferecer a seus clientes equipamentos de alta qualidade, reduzindo tempo e custo de entrega.

Principais características e benefícios do ATV340 incluem:
- Desempenho superior da máquina. O ATV340 é construído para aplicações que exigem um controle dinâmico rápido. Ele fornece a flexibilidade para manipular praticamente todos os tipos de motores em malha aberta ou fechada.
- Possui banda de velocidade de até 400 Hz e Capacidade de suportar sobrecargas de até 220% do torque nominal e até 1,8 vezes a corrente nominal.
- Tempo de reação mais rápido. Uma combinação de tempo de reação de aplicativo rápido com um ciclo de tarefa mínimo de 1 ms e conectividade Ethernet maximiza a taxa de transferência da máquina.
- Projeto de máquinas simplificada. Ethernet multiprotocolo incorporada, um encoder incorporado, funções de aplicação integradas, configuração simples mestre-escravo e compatibilidade com vários tipos de motores trazem flexibilidade ao projeto.

- Tempo de projeto reduzido. Com a replicação completa do projeto simplificada, o autoajuste de identificação do motor em um botão, enquanto uma biblioteca de arquiteturas testadas, validadas e documentadas aumenta a velocidade do projeto.
- Segurança e proteção funcionais abrangentes. O Altivar Machine ATV340 possui certificação de segurança cibernética de nível 2 da Achilles e está em conformidade com as normas EN ISO 1384901 e EN 62061. Possui parada se segurança STO Sil3 incorporado e como opção mais 8 tipos para completar o range.
- Produtividade sustentável. O ATV340 é adequado para ambientes com altos níveis de poeira e vibração e temperaturas de operação de até 60ºC, enquanto o monitoramento remoto permite a manutenção preditiva e serviços de substituição rápida de dispositivo (FDR) que garantem a recuperação rápida da máquina usando o Modicon M251.

Assista ao video Altivar Machine ATV340
Para saber mais, acesse a página do ATV340 e baixe o catálogo em português.
Em um mundo mais elétrico, saiba como acelerar a Transformação Digital na sua empresa.
Adicione um comentário