Modernize os sistemas de automação herdados tendo em conta o ciclo de vida

No mundo da produção industrial, as máquinas trabalham incansavelmente todos os dias para manter a produção em marcha. No entanto, mesmo as máquinas mais fiáveis acabam por enfrentar o envelhecimento dos componentes, software obsoleto e anúncios de fim de serviço (EOS). Quando a sua linha de produção depende de sistemas de automação que já não têm suporte, enfrenta uma decisão importante: substitui tudo de uma vez ou existe uma forma mais inteligente e sustentável de avançar?

O “penhasco” do ciclo de vida do produto

Muitos fabricantes enfrentam um desafio comum: os seus sistemas mecânicos continuam a funcionar bem, mas a camada de automação – controladores, HMI e SCADA – fica para trás. Cada dispositivo na fábrica tem um ciclo de vida: começa como ativo, passa para uma fase de retirada progressiva e, por fim, chega ao estado de fim de serviço ou é descontinuado.

Quando o equipamento entra nas fases “madura” ou de “fim de vida”, surgem rapidamente vários problemas:

  • Escassez de peças de substituição: Quando os fabricantes deixam de produzir componentes, a cadeia de abastecimento esgota-se. Perde acesso a peças fiáveis e começa a procurar componentes recondicionados, uma alternativa cara e arriscada.
  • Perda de conhecimento: Os engenheiros que dominavam os sistemas antigos estão a reformar-se. Entretanto, as novas equipas conhecem plataformas modernas, não linguagens de programação obsoletas.
  • Desconexão do futuro: Os sistemas herdados não se conseguem integrar com ferramentas modernas como sensores IoT, analítica avançada ou otimização de processos suportada por IA. Como resultado, a fábrica passa a operar de forma isolada.

Quando falha qualquer componente obsoleto, uma paragem de manutenção planeada de cinco horas pode transformar-se em cinco dias. Tendo em conta que o tempo de paragem costuma custar dezenas de milhares de euros por hora, uma única avaria pode ultrapassar o custo de uma modernização planeada.

O elevado custo das paragens inesperadas

Para compreender o custo real da automação envelhecida, consideremos o setor farmacêutico, altamente regulado.

Uma única falha num controlador ou num HMI obsoleto pode parar uma linha de produção de elevado valor. No entanto, o impacto financeiro vai muito para além da produção perdida.

O tempo de paragem não planeado no setor farmacêutico pode custar entre 6.3 milhões e 13 milhões de dólares por incidente. O maior custo vem da destruição de lotes. Se a esterilidade for comprometida, ou se o sistema de automação não registar os dados do processo, todo o lote – que representa semanas de trabalho e materiais dispendiosos – tem de ser descartado para cumprir os requisitos da FDA ou da EMA.

A isto somam-se custos de manutenção de emergência, limpeza, recertificação e potenciais atrasos em revisões regulatórias. Uma peça pequena pode desencadear uma crise de milhões, o que demonstra por que razão a modernização proativa faz muito mais sentido do ponto de vista financeiro do que a reparação reativa.

Porque é que a modernização já não é opcional

Uma estratégia proativa de modernização da automação é hoje essencial. Eis porquê:

  • Eliminar riscos críticos: Quando o equipamento chega ao fim de serviço, o suporte desaparece. As peças de substituição ficam escassas, as atualizações de software param e aumentam as vulnerabilidades de cibersegurança. Sistemas sem suporte são quase impossíveis de proteger.
  • Responder à procura de dados: Os sistemas herdados têm dificuldade em ligar-se a plataformas Cloud, sistemas MES/ERP e ferramentas analíticas. Sem visibilidade em tempo real, tomam-se decisões com base em suposições.
  • Reduzir a diferença de talento: As plataformas modernas permitem que novos engenheiros trabalhem de forma eficiente e garantem acesso a especialistas externos.

Um caminho mais inteligente: modernização modular

Felizmente, a modernização não exige uma abordagem de “arrancar e substituir” completa. A modernização modular oferece uma alternativa prática que reduz o tempo de paragem, protege o investimento mecânico e prolonga a vida útil dos ativos.

Os fabricantes podem:

  • Adaptar controladores com versões modernas e de protocolos abertos.
  • Substituir HMI obsoletos por sistemas táteis intuitivos.
  • Adicionar dispositivos de edge computing para ligar máquinas antigas a novos ecossistemas digitais.

Benefícios adicionais da modernização

  • Cibersegurança: Os sistemas herdados não foram concebidos para enfrentar as ameaças atuais. Modernizar permite reforçar a rede, segmentar sistemas e aplicar atualizações regulares.
  • Sustentabilidade: Prolongar a vida útil dos equipamentos reduz o lixo eletrónico e a pegada de carbono associada ao fabrico de novas máquinas.

Modernizar com consciência do ciclo de vida

A modernização não é um projeto pontual, mas uma estratégia contínua. Para ser eficaz, requer:

  • Consciência do ciclo de vida: Controlar quando os componentes vão atingir o fim de serviço.
  • Parcerias com fornecedores sólidos: Trabalhar com fornecedores que ofereçam suporte a longo prazo e percursos claros de migração.
  • Gémeos digitais e simulação: Testar atualizações virtualmente antes de as implementar na fábrica.

As suas máquinas podem estar a envelhecer, mas, com a estratégia certa, o seu potencial continua elevado. Preparar a produção para o futuro, capacitar os equipamentos e avançar na transformação digital começa com uma gestão proativa do ciclo de vida.

Descubra como a Schneider Electric pode ajudar a modernizar os seus componentes de automação e construir um roteiro fiável para o futuro, visitando a página de serviços de modernização e circularidade.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.