Gestão de infraestrutura

Veja 6 aplicativos para ajudar no gerenciamento de uma obra

Profissionais de diversas áreas já se familiarizaram com a digitalização dos processos de trabalho. Afinal, o uso de tecnologias para otimizar tarefas e serviços tem se tornado comum. Quem atua na construção civil, por exemplo, pode se beneficiar com a organização das agendas online, com a segurança do armazenamento de dados na nuvem e, principalmente, com o apoio de um aplicativo de gerenciamento de obra.

Existem vários apps disponíveis para facilitar o planejamento de uma obra e agilizar as etapas envolvidas em um projeto. Como toda ferramenta tem funcionalidades específicas, vale a pena conhecer as principais para aproveitar o potencial de cada uma e obter resultados melhores.

E você, quer descobrir boas opções para arquitetos e engenheiros? Fique de olho em nossa lista e confira!

1. GraphPad Pro

Essa ferramenta permite a criação de desenhos na escala correta, de maneira simples e rápida. O usuário pode adicionar arcos, círculos e dimensões para editar uma planta sem se preocupar em perder a precisão do projeto.

Com tamanha facilidade, é possível fazer representações no próprio canteiro de obras ou na frente de um cliente. Se uma pessoa gostar do desenho e quiser guardá-lo para consultas posteriores, basta enviá-lo por e-mail ao remetente selecionado.

A versão gratuita do aplicativo dá acesso a todas as funcionalidades, mas é restrita a uma única página de desenho. Portanto, profissionais que pretendem utilizar a ferramenta com frequência e em diversas situações devem investir na categoria Pro, que garante número ilimitado de desenhos e a possibilidade de manter bibliotecas de imagens, de texto e de geometria.

Disponível na App Store, o GraphPad Pro é executado apenas no iPad, que tem o melhor mecanismo de desenho dimensional 2D para esse modelo de dispositivo móvel.

2. Construct App

É um dos aplicativos mais simples do mercado, mas consegue diminuir bastante o volume de horas de trabalho em todo o ciclo do gerenciamento de projetos — dependendo do tipo de obra, essa redução pode chegar a 50%.

O app ajuda a gerir relatórios com agilidade e permite compartilhar dados com uma grande equipe. O conjunto de informações que podem ser acessadas e divulgadas inclui mensagens de texto e de voz, fotos, plantas digitais com marcações, listas de atividades e outros recursos.

Outra vantagem é que a ferramenta possibilita a criação de grupos a partir de tópicos de projetos. Para acompanhar cada etapa, os usuários podem utilizar qualquer dispositivo e manter tudo armazenado na nuvem. Tal possibilidade traz mais segurança e rapidez na conferência de dados.

O Construct está disponível na App Store e no Google Play. Há vários planos, portanto, vale a pena fazer um teste.

3. Safesite

A segurança dos trabalhadores é uma preocupação constante no dia a dia de arquitetos, engenheiros e mestres de obras. Por isso, entre tantas opções de aplicativo de gerenciamento, é importante contar com uma ferramenta que ajude a identificar e a corrigir problemas antes que resultem em acidentes no canteiro.

Disponível no Google Play e na App Store, o Safesite foi desenvolvido justamente para aumentar a segurança das equipes envolvidas em serviços da construção civil. Inclusive, uma das suas principais funcionalidades é registrar fotos de possíveis erros para notificar o profissional responsável pela correção.

Após apontar falhas, o aplicativo permite acompanhar a resolução dos problemas em tempo real. Dessa forma, contribui para a redução de riscos e garante economia de tempo na análise de situações e de procedimentos que exigem maiores cuidados.

4. Photo Measures

Bastante interativa e fácil de usar, essa ferramenta tem como diferencial a possibilidade de salvar medidas de determinado ambiente sobre fotografias reais. Isso significa que o usuário pode registrar imagens de determinado espaço e, sobre a figura gerada, incluir dados e informações relevantes.

É uma ótima opção para profissionais que atuam com projetos de interiores, já que facilita a visualização de cada detalhe presente em um recinto. Assim, após definir um estilo decorativo, por exemplo, o arquiteto ou designer pode levar as fotos realizadas para uma loja e escolher móveis, acessórios e outros elementos com base nas medidas reais do local.

A possibilidade de guardar imagens e dimensões (altura, largura, distância entre objetos etc.) facilita muito na hora de planejar uma composição equilibrada e harmônica. Como se não bastasse essa facilidade, o aplicativo ainda permite compartilhar fotos e documentos em PDF por e-mail ou WhatsApp.

O Photo Measures deve estar na lista de ferramentas imprescindíveis para quem quer ter as medidas de uma construção sempre em mãos. O aplicativo está disponível na App Store e no Google Play.

5. PlanGrid

Esse aplicativo de gerenciamento é perfeito para profissionais que precisam trabalhar em projetos e alterá-los mesmo a distância. Isso porque ele permite editar plantas e fazer comparativos ao final de cada mudança nos detalhes, facilitando a tomada de decisão sobre o melhor caminho a seguir.

Com funcionamento semelhante ao do Photo Measures, esse app possibilita a anotação de dados diretamente na planta. Assim, notas como a posição das aberturas ou a localização de interruptores e tomadas podem ser inclusas nas imagens com o auxílio de uma ferramenta de marcação.

O PlanGrid está disponível no Google Play, na Windows Store e na App Store e pode ser testado durante 21 dias. O valor da ferramenta varia conforme o plano adquirido.

6. Reforma Simples

Esse aplicativo faz cálculos rápidos para definir a quantidade adequada de materiais para obras da construção civil. Além disso, aponta o preço dos insumos, da mão de obra e de encargos complementares — os valores são atualizados mensalmente para todas as regiões do Brasil, conforme publicação das tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

Com ele é possível montar orçamentos detalhados, com diversos serviços e uma lista total de insumos do projeto (Curva ABC). Esses relatórios podem ser armazenados no próprio app ou enviados para um e-mail (caso houver a necessidade de transformar dados em planilhas no Excel, por exemplo).

O Reforma Simples está disponível no Google Play e conta com as versões gratuita e Pro. Em todo caso, vale a pena adquirir a ferramenta completa e tirar proveito de todas as suas funcionalidades.

Como você pôde ver, há opções de aplicativos de gerenciamento para atender todo tipo de necessidade, independentemente do porte ou complexidade da obra. Portanto, se você faz questão de ter em mãos os melhores instrumentos de trabalho, pode começar com a nossa lista para executar projetos arquitetônicos com mais rapidez e eficiência.

E aí, gostou das dicas deste post? Então, assine a nossa newsletter para ficar por dentro de outras novidades do blog!


No Responses

Leave a Reply

  • (will not be published)