Se procura um sistema de alimentação ininterrupta (SAI) para proteger a infraestrutura crítica da sua empresa, a continuidade operacional depende de uma escolha técnica precisa. Uma fonte de alimentação ininterrupta não é apenas um apoio energético, mas sim a principal defesa contra anomalias elétricas que podem destruir hardware dispendioso e provocar perdas irreparáveis de dados nos seus servidores. Na Schneider Electric, orientamo-lo nesta decisão estratégica para garantir a resiliência e a eficiência das suas infraestruturas de TI.

Quais são as principais anomalias no fornecimento de energia elétrica?
Na Schneider Electric, sabemos que os responsáveis de TI e os compradores técnicos não podem deixar a continuidade operacional ao acaso. A rede elétrica pública não é perfeita; está exposta a perturbações constantes que colocam em risco a integridade dos seus servidores, sistemas de armazenamento e equipamentos de rede. Para escolher o sistema de proteção adequado, devemos primeiro identificar com precisão os inimigos invisíveis da sua infraestrutura.
- Cortes de tensão: São interrupções totais do fornecimento de energia elétrica que interrompem a atividade de forma imediata, provocando perdas de dados críticos e forçando reinícios do sistema que danificam o hardware.
- Microcortes: quedas de energia com duração de apenas alguns milissegundos. Embora sejam impercetíveis a olho nu, revelam-se letais para os componentes eletrónicos sensíveis, provocando bloqueios do sistema, corrupção de ficheiros e reinícios inesperados.
- Sobretensões e picos de tensão: Aumentos bruscos e temporários da tensão, geralmente causados por descargas atmosféricas ou comutações na rede. Se não forem mitigados, degradam os circuitos prematuramente ou destroem as fontes de alimentação instantaneamente.
- Distorção harmónica: Variações na onda senoidal pura da corrente, geradas por cargas não lineares dentro da própria instalação. Provocam sobreaquecimento nos condutores, falhas intermitentes nos servidores e uma perda drástica da eficiência energética global.
Ignorar estas perturbações reduz a vida útil do seu hardware e paralisa o seu negócio. Compreender o seu impacto é o primeiro passo para selecionar a topologia de proteção que salvaguarde as suas operações.
Guia passo a passo: Como calcular a potência necessária para o seu UPS
Para dimensionar corretamente um sistema de alimentação ininterrupta (SAI), não podemos basear-nos em estimativas vagas. Um cálculo incorreto expõe a nossa infraestrutura de TI ao risco de falhas do sistema por sobrecarga ou a uma despesa desnecessária em equipamentos sobredimensionados.
O método VA vs. Watts (W) e o fator de potência
O erro mais comum ao escolher uma UPS (fonte de alimentação ininterrupta) é confundir os Volt-Amperes (VA) com os Watts (W). Os VA representam a potência aparente, enquanto os Watts medem a potência ativa real consumida pelos servidores.
Ambos os valores estão relacionados através do fator de potência ($FP$), expresso na seguinte fórmula matemática:
Watts (W) = Volt-Amperes (VA) x FP
Nos equipamentos informáticos modernos, o fator de potência costuma ser próximo de 1 (entre 0,9 e 1). Para efetuar o cálculo com precisão, somamos o consumo em vatios de cada elemento que iremos ligar à UPS (servidores, switches, routers). Se um dispositivo indicar apenas os VA, multiplicamos esse valor pelo fator de potência indicado pelo fabricante para obter os vatios reais.
Margem de crescimento futuro e utilização da calculadora de carga
Nunca devemos conceber uma solução que funcione a 100% da sua capacidade. Na Schneider Electric, recomendamos aplicar uma margem de segurança de, pelo menos, 20% ou 25% sobre a carga total calculada. Esta margem técnica oferece duas vantagens concretas: evita que os picos de arranque dos servidores ativem as proteções contra sobrecorrente e garante que a infraestrutura possa absorver a expansão de hardware ou novas linhas de servidores nos próximos anos. Para simplificar este processo e mitigar erros de cálculo, dispomos de uma ferramenta web prática que automatiza a análise de acordo com os seus equipamentos específicos.
Tipos de UPS: Que tecnologia se adapta à sua infraestrutura?
Para proteger a continuidade operacional do seu negócio, nem todos os ambientes de TI requerem a mesma arquitetura de backup. A seleção de uma topologia inadequada expõe os componentes sensíveis a falhas catastróficas ou gera custos adicionais desnecessários. Analisamos as três tecnologias fundamentais para determinar qual o nível de proteção técnica que se adapta com precisão às necessidades da sua instalação.
Sistemas offline (standby): Proteção básica para cargas padrão
A topologia offline representa a defesa mais simples. Em condições normais, o equipamento transfere a energia da rede elétrica diretamente para a carga ligada. O inversor interno só entra em funcionamento quando é detetada uma falha total no fornecimento de energia, utilizando a energia armazenada nas baterias.
- Quando utilizar: É adequado exclusivamente para cargas não críticas de baixa potência, como terminais de ponto de venda (TPV) ou computadores de escritório.
- Limitação técnica: Apresenta um tempo de transferência (de 4 a 8 milissegundos) ao comutar para as baterias e não corrige as oscilações de tensão da rede.

Sistemas Line-Interactive: Equilíbrio operacional para redes empresariais
Esta arquitetura inclui um regulador automático de tensão (AVR) que corrige as flutuações de tensão, quer sejam elevadas ou baixas, sem necessidade de descarregar a bateria. O equipamento estabiliza a corrente alternada de entrada, preservando a vida útil das células químicas.
- Quando utilizar: É ideal para proteger sistemas de armazenamento NAS, switches e servidores de distribuição em PME.
- Limitação técnica: Embora o tempo de transferência seja reduzido (de 2 a 4 milissegundos), continua a existir uma breve interrupção que pode comprometer o hardware de alta sensibilidade.
Sistemas Online de Dupla Conversão: Resiliência absoluta para ambientes críticos
Esta tecnologia converte a corrente alternada (CA) da rede em corrente contínua (CC) para carregar as baterias e, simultaneamente, o inversor interno transforma-a novamente num sinal de corrente alternada totalmente limpo e regulado.
- Quando utilizar: É obrigatória em salas de servidores principais, centros de dados (Data Centers) e ambientes industriais automatizados.
- Vantagem diferenciadora: O tempo de transferência é de 0 milissegundos. A carga crítica nunca é alimentada diretamente pela rede de fornecimento, o que garante um isolamento total face a microcortes, harmónicos e variações de frequência.
Tempo de autonomia: Cálculo e expansão das baterias
O tempo de autonomia ou runtime de um UPS (fonte de alimentação ininterrupta) é o período durante o qual o equipamento pode fornecer energia aos sistemas ligados após uma falha no fornecimento de energia elétrica. Este fator é crítico, uma vez que determina a margem de manobra técnica para efetuar um desligamento ordenado e seguro dos servidores, ou para manter a continuidade operacional até que os sistemas auxiliares de geração de eletricidade (grupos geradores) entrem em funcionamento.
O tempo de autonomia não é um valor fixo; depende diretamente de duas variáveis fundamentais:
- A capacidade total de armazenamento: determinada pelo número e pela densidade das baterias internas ou externas, expressa em amperios-hora ($\text{Ah}$).
- A carga ligada: quanto maior for o consumo em vatios ($\text{W}$) da infraestrutura de TI, menor será o tempo durante o qual a bateria poderá sustentar o sistema.
Quando as necessidades de disponibilidade aumentam ou o ambiente de rede cresce, a solução técnica ideal não requer a substituição do equipamento principal. A maioria dos sistemas de alimentação ininterrupta (SAI) profissionais permite uma expansão modular através da ligação em cadeia de módulos de baterias externos (EBM). Isto permite prolongar a autonomia de alguns minutos até várias horas de proteção contínua, garantindo uma elevada resiliência operacional e adaptando-se ao crescimento do negócio sem sobredimensionar o investimento inicial.
Funcionalidades avançadas para a gestão moderna de TI
A eficiência operacional atual exige capacidades que vão além do simples apoio elétrico. A digitalização permite tomar melhores decisões energéticas, transformando a sua infraestrutura num ambiente resiliente e controlado.
- Gestão remota e SNMP: Permitem supervisionar de forma centralizada várias unidades em tempo real, recebendo alertas imediatos em caso de anomalias térmicas ou falhas da bateria.
- Integração com DCIM: Liga energia, automação e software, otimizando a alocação de cargas e reduzindo o custo total de propriedade (TCO).
- Modo Eco: Aumenta a eficiência energética até 99% sem comprometer a segurança, reduzindo os custos operacionais de forma mensurável.
Que gama de UPS da Schneider Electric escolher?
Para responder às exigências operacionais em Portugal, estruturámos a nossa oferta de acordo com o ambiente crítico da sua instalação. A Schneider Electric integra energia, automação e software para garantir a máxima eficiência.
Se procura proteção para a sua casa ou para um pequeno escritório, a gama Easy UPS oferece um suporte robusto com um investimento otimizado. Para redes empresariais e ambientes Edge onde a disponibilidade dos dados é crítica, a gama Smart-UPS proporciona onda senoidal pura e gestão inteligente. Por último, para grandes centros de dados e infraestruturas industriais, a gama Galaxy trifásica garante um tempo de transferência de 0 milissegundos e resiliência absoluta face a qualquer anomalia da rede. Se precisar de prolongar o seu tempo de autonomia com módulos de baterias externas, consulte o nosso guia de suporte técnico para baterias de UPS.
Quer saber mais ou precisa de ajuda da nossa equipa? Contacte-nos e teremos todo o prazer em ajudá-lo.

Adicione um comentário