No Mercado volátil atual, modernização de instalações de data center tem crescido como um fator crítico para uma competitividade de sucesso, e caso seja executado corretamente, uma parte crucial para uma estratégia contínua de melhoria no serviço ao cliente. Porém, modernização acompanha custos e riscos, e as recompensas necessitam ser balanceadas com o orçamento correto.

A extensão dos riscos não depende somente da condição do equipamento, mas também dos recursos humanos existentes para suportar este equipamento. Quanto menos atenção dada ao equipamento, maior será o investimento na preparação e treinamento de times de suporte em procedimentos operacionais de emergência, para então minimizar os efeitos negativos que um tempo de inatividade não planejado possa trazer.
O data center deve ser modificado de forma a acomodar a evolução das metas de negócios. Em uma instalação de data center que está envelhecendo, problemas comuns que precisam ser solucionados incluem falta de espaço, ineficiente/cara refrigeração, ou uma infraestrutura de potência que não é flexível para acomodar um rápido crescimento. Também, sistemas de infraestrutura precisam ser estudados para determinar se os custos de manutenção estão muito altos ou se sistemas desatualizados estão ameaçando a confiabilidade das operações do data center.
A modernização de data centers pode causar a diminuição de custos e aumento de desempenho. Abaixo estão algumas das principais razões para buscar uma estratégia proativa de modernização:
- Modernização não implica mais na compra de um sistema maior – Para a maioria das partes interessadas em data centers, modernização tradicionalmente significava na troca de seus sistemas por iguais ou maiores sistemas a um maior custo. Porém, esta “fórmula” não é mais tão comum quanto costumava ser. Tendências da indústria, tais como virtualização, consolidação e computação em nuvem tem diminuído consideravelmente o volume dos sistemas necessários para gerenciar os negócios. Além do mais, o novo equipamento é geralmente muito menor que o antigo em espaço. E, portanto, “mais” pode agora significar “menos” (mais capacidade em um espaço menor). Redundância de hardware não é também mais tão comum pois agora é possível redundância através de alternativos softwares em nuvem.
- Agilidade aprimorada em data center – O acesso rápido aos dados e a conectividade emergiram como elementos críticos que suportam a nova onda de dispositivos portáteis e de dispositivos de Internet das Coisas (IoT) em todo o mundo. Acomodar estas tendências requer uma mudança radical na forma que pensamos. Os ativos de um data center necessitam ser implantados de maneira ágil para sustentar o negócio. Conforme tendências e mercados aumentam e diminuem, uma moderna infraestrutura física de data center requer flexibilidade e conectividade constante. Inovações como data centers pré-fab e também micro data centers são projetados com flexibilidade em mente. Como muitas aplicações têm migrado para a nuvem, a tecnologia deixada na “borda” torna-se o ponto crítico de conectividade para consumidores locais. Infraestruturas de “edge power”, refrigeração, segurança e monitoramento tornam-se uma parte importante da equação de agilidade de um data center.
- Menos custos de operações e de manutenção – A modernização de infraestrutura física de um data center pode ter um grande impacto na redução de OPEX. Nobreaks mais antigos, por exemplo, frequentemente demonstram uma eficiência entorno de 90%. Novos Nobreaks variam entre 96% a 99% de eficiência. Baixa eficiência é o mesmo que maiores custos em energia. Quando comparamos um Nobreak moderno (96% de eficiência) com o mesmo perfil de carga que um Nobreak antigo (88% de eficiência), durante um período de 10 anos, o custo de perdas é de quase 400.000 dólares a mais para o Nobreak antigo. Além disso, novos Nobreaks são projetados para trabalhar de modo muito mais eficientes para cargas menores. Nobreaks antigos são muito ineficientes quando funcionando a cargas de 50% ou menores.
Uma opção que a Field Services Brasil possui é a modernização dos equipamentos, com substituição de módulos e baterias afim de torna-lo mais eficiente, a um custo menor que a troca completa do equipamento.
Consulte a equipe da Field Services Brasil para que possamos lhe fornecer um melhor diagnóstico sobre sua base instalada, nossos profissionais poderão lhe indicar a melhor solução para seu equipamento, seja a substituição por um novo Nobreak, ou a modernização de módulos que garantirá melhor eficiência.
Pela perspectiva de serviço e de suporte, infraestruturas modernizadas diminuem o risco de tempo de inatividade, com a garantia de disponibilidade de peças sobressalentes e fácil manutenção por nossos profissionais. Mantenha sua base instalada segura e moderna, garantindo maior eficiência e menor custo na operação.
No Responses