Urbanização é uma das principais tendências que moldam o nosso mundo hoje. Enquanto as cidades crescem e novas construções aparecem em todo o mundo, temos que olhar atentamente para os lugares em que vivemos, trabalhamos e nos divertimos. São nesses espaços que alguns dos maiores desafios de energia podem ser vistos… e respondidos.
Eficiência energética é um deles. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, a energia consumida pelos edifícios cresceu cerca de 40% do consumo total. Se esta tendência continuar, edifícios podem se tornar, em breve, os maiores consumidores de energia do mundo. De acordo com esses dados, a necessidade urgente de medir eficiência energética em edifícios novos e existentes, é evidente.
Este não é um caso de sustentabilidade por causa da sustentabilidade – a energia necessária para mover edifícios constitui uma parte importante das despesas operacionais. É uma área para potenciais economias de energia.

Durante muitos anos na Schneider Electric, tenho visto em primeira mão que as soluções integradas de gestão de edifícios são uma excelente maneira de desenvolver ecossistemas inteligentes e sustentáveis dentro e fora dos edifícios. Nossa solução SmartStruxure, uma combinação de software e hardware, oferece maiores níveis de percepção e análise de utilização de dados energia e operacionais. Como resultado, proprietários e operadores de edifícios obtém uma melhor compreensão de seus ativos físicos e podem economizar até 30% nos custos de energia.
Um segundo desafio colocado pelo número crescente de edifícios é o risco de falhas elétricas e inatividade. Na economia de hoje, segurança e confiabilidade elétrica são fundamentais. Cada edifício é crítico neste negócio.
Para maximizar a segurança elétrica em todos os tipos de edifícios – para proteger as pessoas, equipamentos e dados – edifícios precisam de equipamentos de segurança inovadores e confiáveis.
Para dar um exemplo da Schneider Electric, considere o disjuntor Masterpact. Ele foi o primeiro disjuntor de alta potência livre de manutenção no mercado e o primeiro a usar intensivamente sistemas eletrônicos, minimizando o risco de alta corrente para dispositivos vizinhos. Hoje, ele pode ser conectado a um sistema de gestão de edifício com características modernas de comunicação e oferece um equilíbrio entre segurança, disponibilidade de energia e eficiência energética.
O ponto principal é que, ao utilizar equipamentos bem desenvolvidos e soluções de gerenciamento inteligentes, proprietários e operadores de edifícios podem garantir segurança e eficiência energética. Isto é muito importante, porque nos edifícios de hoje, desperdício de energia e riscos elétricos são simplesmente inaceitáveis.
No Responses