A operação eficiente e eficaz da rede de distribuição de energia elétrica de hoje é muito diferente do gerenciamento de uma rede de distribuição de energia com modelo centralizado de geração ou, para fins deste artigo, de uma rede de distribuição de primeira geração.
Atualmente a tecnologia de gerenciamento de distribuição tem de lidar com redes em malha e radial, equilibradas e desequilibradas com rápidas e contínuas mudanças de topologias e perfis de demanda. Para cumprir as metas de confiabilidade, deve-se utilizar funcionalidades avançadas, tais como otimização de gerenciamento de tensão e reativo (Volt / VAR), gerenciamento de falhas (FLISR – Fault Location/Isolation/Service Restoration ou Localização/Isolação e Restauração), previsão de carga a curto prazo, suporte para recursos distribuídos de energia e energias renováveis altamente inconstantes.
Para executar as funcionalidades necessárias para a confiabilidade da rede de distribuição, as concessionárias precisam não de um DMS para as redes de primeira geração, mas de um ADMS (Advanced Distribution Management System). O ADMS define precisamente um modelo de rede que:
- Represente todos os elementos envolvidos na operação do sistema de distribuição de energia elétrica e reflita o estado da rede como operado, normalmente com base no estado “como construído” mantido por um Sistema de Informação Geográfica(SIG).
- Use dados de telemetria da rede e aplique o gerenciamento de dados de alto desempenho para análise rápida e eficiente de grandes massas de dados.
- Inclua um algoritmo muito rápido de fluxo de carga que possa calcular uma rede desequilibrada, mesmo com constante mudança nos dados de telemetria a partir do campo.
O ADMS suavemente funde esta modelagem dinâmica da rede com um sistema SCADA que gerencia os dados de campo e um sistema de gerenciamento de interrupções OMS (Outage Management System ) que apóia a criação e execução de ordens de chaveamento. Esta integração proporciona uma solução unificada e segura que oferece uma única interface aos operadores na sala de controle, engenheiros, e outros que operaram e gerenciam a rede, mesmo que ela cresça ou se modifique.
O ADMS suporta a geração distribuída de energia, permitindo que a concessionária possa crescer e acomodar a geração renovável, elemento chave para uma estratégia de sustentabilidade.
No Responses