Do quadro elétrico ao dado: guia do contador de energia — tipos, instalação e modelos 

Sabe quanto consome realmente cada linha da sua instalação? Sem esse dado, as ineficiências e os custos ocultos passam despercebidos até chegar a fatura. Os contadores de energia da Schneider Electric para quadro elétrico resolvem o problema sem paragens nem obras: instalam-se na calha DIN ou diretamente sobre o disjuntor e transformam cada circuito numa fonte de informação. São, além disso, o primeiro passo para ligar a instalação a plataformas de supervisão como a EcoStruxure e tomar melhores decisões energéticas com dados reais. 

O que é um contador de energia e como funciona? 

Um contador de energia é um dispositivo que mede, regista e transmite o consumo elétrico de um circuito dentro do quadro de distribuição. O formato mais habitual é o contador em calha DIN, um equipamento modular que se integra junto à restante aparelhagem. Os sensores sem fios, como o PowerTag, vão mais longe: montam-se diretamente sobre o disjuntor, sem ocupar espaço na calha. 

Ao contrário de uma central de medida ou analisador de redes, cujo objetivo principal é avaliar em profundidade a qualidade da onda elétrica, os harmónicos e os transitórios, o contador de energia centra-se na submedição. A sua função é registar variáveis-chave como a energia ativa (kWh) e reativa (kVArh) acumulada, a potência instantânea e a corrente por fase. 

Como funciona? O contador capta a tensão e a corrente da linha, diretamente ou através de transformadores de intensidade, e converte-as em valores digitais. Os registos ficam guardados em memória não volátil, pelo que não se perdem mesmo que haja um corte de alimentação. 

Toda esta informação fica disponível no visor local para verificações rápidas de manutenção e é transmitida, através das portas de comunicação, para gateways/concentradores ou plataformas centralizadas. 

Vantagens dos contadores DIN e sensores sem fios na gestão de energia 

Na indústria e nos grandes edifícios, a sustentabilidade precisa de dados, controlo e tecnologia. Instalar contadores de energia não é uma simples medida de manutenção, mas uma decisão estratégica com impacto direto nos resultados da empresa. 

A eficiência energética já não é opcional: é uma vantagem competitiva decisiva para reduzir a volatilidade dos custos e cumprir normas ambientais cada vez mais exigentes. Estes são os principais benefícios: 

  • Otimização do espaço: os contadores modulares em calha DIN aproveitam ao máximo o espaço disponível e os sensores PowerTag Energy, montados sobre o próprio disjuntor, não ocupam espaço adicional. Ambos se integram em quadros existentes sem ampliações dispendiosas. 
  • Submedição sem paragens críticas: permitem repartir os consumos por zonas, pisos ou linhas de produção, sem obras nem interrupções prolongadas do fornecimento. 
  • Imputação exata de custos: eliminam estimativas e custos ocultos com leituras reais, o que permite refaturar a energia de forma justa aos inquilinos ou associar o consumo a cada lote de produção. 
  • Base para a digitalização: são os sensores que alimentam os sistemas de monitorização e a porta de entrada no ecossistema EcoStruxure da Schneider Electric. 

Tipos de medição: contadores monofásicos, trifásicos e sensores sem fios 

A escolha do contador adequado depende da infraestrutura elétrica e das cargas que se pretende monitorizar. Uma boa arquitetura de medição é a base de qualquer estratégia de eficiência. 

Contador monofásico em calha DIN 

O contador monofásico em calha DIN foi pensado para redes de dois condutores (fase e neutro). É a opção ideal para submedir consumos independentes, como circuitos de iluminação em escritórios, climatização de pequena potência e outras. Ocupa normalmente 1 a 2 módulos DIN e funciona com medição direta. Na oferta da Schneider Electric, a série PowerLogic iEM2000 cobre estas aplicações em formato compacto e com certificação MID. 

Contador trifásico em calha DIN 

Em instalações industriais e grandes edifícios de serviços, o contador trifásico em calha DIN é imprescindível para supervisionar redes de 3 ou 4 condutores: linhas de distribuição, pontos de carregamento de veículos elétricos, motores e quadros parciais. Além disso, fornece dados fiáveis para auditorias energéticas. Para estas aplicações, a Schneider Electric dispõe da série PowerLogic iEM3000, com versões de medição direta e por TC, vários protocolos de comunicação e certificação MID, e da série PowerLogic EM3000, uma versão otimizada para a submedição e o controlo de custos, com autonomia de 3 h em caso de falha de alimentação. 

Medição direta ou com transformadores de intensidade (TC) externos 

  • Medição direta: o equipamento liga-se em série com a carga. Recomenda-se para correntes baixas ou moderadas (normalmente até 63 A ou 125 A, consoante o modelo) e simplifica a ligação no quadro. 
  • Medição indireta por TC: para intensidades elevadas, o contador recebe um sinal proporcional através de transformadores de intensidade externos. Assim, é possível medir cargas de centenas de amperes em segurança. 

Sensores sem fios PowerTag 

Quando o quadro não tem espaço livre ou não se quer voltar a cablar, os sensores PowerTag Energy são a alternativa mais ágil. O formato depende do calibre: até 63 A montam-se diretamente sobre o disjuntor; para calibres superiores há versões que se acoplam ao disjuntor em caixa moldada e versões flexíveis que se instalam sobre o próprio cabo ou barramento. Em todos os casos medem a energia de cada saída e enviam os dados sem fios para o EcoStruxure Panel Server, sem cablagem de comunicação. O Panel Server, por sua vez, reúne num único ponto os dados dos PowerTag e dos restantes contadores do quadro, como veremos mais à frente.  

Para conhecer as especificações e as gamas disponíveis para cada caso, consulte a nossa secção de contadores de energia e PowerTag Energy. 

Critérios de seleção técnica: precisão e conectividade 

Além da topologia da rede, há dois critérios que fazem a diferença na escolha de um contador: a precisão e a conectividade. 

  • Classes de precisão: a normalização internacional define as margens de erro admissíveis. Para o controlo de custos e as auditorias energéticas, a Classe 1 é a referência habitual, e a Classe 0,5S oferece uma margem ainda mais apertada em instalações exigentes. Se vai refaturar a energia a inquilinos ou terceiros, escolha ainda um contador com certificação MID, que garante a validade legal para faturação. 
  • Protocolos de comunicação: para que os dados sejam úteis, o contador tem de se integrar na infraestrutura existente. Os principais protocolos são o Modbus RTU ou TCP, habituais em sistemas SCADA; o M-Bus, muito utilizado na gestão técnica de edifícios; e a comunicação sem fios, que elimina a cablagem de dados 

Avalie as diferentes opções de conectividade no nosso Catálogo Digita secção de contadores de energia elétrica. 

Guia prático de instalação e configuração no quadro elétrico 

O processo geral para instalar um contador em calha DIN com TI externos segue estes passos: 

  1. Segurança: antes de começar, desligue a alimentação e verifique a ausência de tensão. A instalação deve ser sempre feita por pessoal qualificado. 
  2. Montagem mecânica: encaixe o contador na calha DIN do quadro, verificando o espaço modular livre indicado pelo fabricante. 
  3. Instalação dos TC: coloque os transformadores em cada fase com a seta a apontar da fonte (P1) para a carga (P2). Se ficarem invertidos, o contador regista potências negativas. 
  4. Ligações: ligue os secundários dos TC aos bornes de corrente do contador e as referências de tensão de cada fase, com a proteção por fusíveis recomendada. Se utilizar TC com secundário de 5 A, nunca deixe o secundário aberto em carga. 
  5. Configuração: ligue o sistema e aceda ao menu para introduzir a relação de transformação dos TC, o endereço Modbus, a velocidade de transmissão (baud rate) e a paridade. 

Com o PowerTag Energy, a instalação é ainda mais simples, porque não há cablagem de comunicação nem TC externos: 

  • Montagem: o sensor fixa-se sobre o disjuntor ou, nas versões flexíveis para intensidades elevadas, em torno do cabo. Não necessita de alimentação auxiliar.  
  • Ligações: os condutores de saída passam pelos bornes do sensor, que mede a tensão e a corrente nesse ponto do quadro. 
  • Emparelhamento: a partir do software EcoStruxure Power Commission ou das páginas web do Panel Server, inicia-se a deteção de dispositivos sem fios e emparelham-se os sensores encontrados. 
  • Configuração: a cada sensor atribui-se um nome e a respetiva posição no quadro, o tipo de rede e, nas versões flexíveis, o sentido do fluxo de corrente (direto ou inverso). 
  • Verificação: a função de localização faz piscar o LED do sensor, o que permite confirmar que circuito corresponde a cada ponto de medida antes de fechar o quadro.  

Contadores de energia da Schneider Electric: tabela comparativa

 A nossa gama cobre desde a medição de um único circuito até à monitorização completa da instalação: 

Modelo Medição Comunicação Aplicação recomendada 
PowerLogic iEM2000 Direta (monofásica) Impulsos, Modbus, M-Bus (consoante o modelo)  Submedição monofásica: iluminação, climatização, com certificação MID. 
PowerLogic iEM3000 Direta / Indireta Modbus, M-Bus, BACnet, LonWorks (consoante o modelo)  Classe 1 ou 0,5S consoante o modelo, e certificação MID: refaturação e auditorias. 
PowerLogic EM3000 Direta / Indireta (consoante o modelo) Modbus RTU (consoante o modelo)  Versão otimizada: funcionamento em 2 quadrantes, medição de energia total e autonomia de 3 h em caso de falha de alimentação. Submedição e controlo de custos em quadros parciais.Opções MID 
PowerTag Energy Direta, sobre o disjuntor em função do modelo Sem fios, via EcoStruxure Panel Server Classe 1. Modernização de quadros existentes, sem espaço livre nem necessidade de voltar a cablar. 

Todos estes modelos podem integrar-se num sistema de gestão de energia em conformidade com a norma ISO 50001 e fornecem os dados de consumo que ajudam a cumprir a Diretiva relativa à eficiência energética (EED) e a Diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios (EPBD): desde as auditorias energéticas até à monitorização contínua que os sistemas de automação e controlo de edifícios devem assegurar. 

Seja qual for o seu projeto (um quadro novo, uma remodelação ou a modernização de uma instalação em serviço), a gama da Schneider Electric tem um contador adaptado a cada circuito, desde o contador de energia trifásico PowerLogic EM3000 até aos sensores sem fios PowerTag Energy. Para uma estratégia integrada, explore as nossas soluções de Monitorização de Energia. 

Dos dados às decisões: EcoStruxure Panel Server e software de monitorização 

Depois de instalados os contadores, os dados têm de chegar a quem toma as decisões. O EcoStruxure Panel Server é o gateway/concentrador que centraliza toda a informação do quadro elétrico num único ponto: 

  • Concentrador sem fios: recebe os dados dos sensores PowerTag instalados sobre os disjuntores. 
  • Gateway Modbus: integra também os contadores standard em calha DIN, como o PowerLogic EM3000, iEM2000 ou iEM3000, através de Modbus RTU. Assim, a medição cablada e a sem fios convivem na mesma arquitetura. 
  • Ligação a outros sistemas: partilha os dados via Modbus TCP com sistemas SCADA, gestão técnica de edifícios ou plataformas na cloud.  
  • E como se consultam os dados? Há duas opções, consoante a dimensão do projeto: 
  • Servidor web integrado (Panel Server Advanced): ideal para instalações de pequena e média dimensão. Sem software adicional, basta aceder às suas páginas web a partir do browser para consultar consumos, curvas de tendência e históricos.  
  • Software de monitorização de energia: para edifícios ou fábricas com vários quadros. Um software de gestão de energia, local ou na cloud, consolida os dados de todos os Panel Server, gera relatórios e alarmes e permite comparar consumos entre zonas ou períodos.

Começar pelo servidor web do Panel Server e evoluir depois para um software de monitorização é uma forma simples de escalar o projeto sem mexer na instalação. 

Dê o primeiro passo para uma gestão inteligente com a Schneider Electric 

Medir não é o destino, é o ponto de partida. Um contador de energia é a forma mais ágil de começar: sem obras, sem paragens e com dados desde o primeiro dia. Na Schneider Electric, ajudamos a transformar esses dados em poupança, eficiência e resiliência. O controlo total dos seus consumos está à distância de um módulo. 

Quer otimizar a eficiência e a resiliência das suas instalações elétricas? Contacte-nos e receba aconselhamento personalizado. 

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.