Do SF₆ ao Ar Puro: reduzir o impacto ambiental das aparelhagens de média tensão

À medida que os regulamentos sobre o SF₆ continuam a ser implementados em todo o mundo, muitas empresas de serviços públicos e operadores industriais estão a analisar com mais atenção a forma como concebem e preparam as suas redes de média tensão para o futuro. Para a maioria, a questão já não é se devem abandonar o SF₆, mas sim como fazer essa transição de forma simples, sem criar novos desafios técnicos ou regulamentares.

É aqui que entra o AirSeT. Baseado em tecnologia de isolamento por ar puro e interrupção em vácuo, oferece aos clientes uma alternativa simples e fiável. O objetivo é claro: reduzir emissões, simplificar operações e manter-se à frente das alterações regulamentares.

A transição para aparelhagens de média tensão sem SF₆, com ar puro e monitorização inteligente, ajuda as empresas de eletricidade a reduzir emissões, simplificar operações e preparar as redes para o futuro.

Da restrição à oportunidade

O SF₆ tem sido, durante décadas, o gás de isolamento de eleição nas aparelhagens de média tensão devido às suas excelentes propriedades dielétricas. O desafio é que também é um dos gases com efeito de estufa mais potentes utilizados nos sistemas elétricos. Mesmo quantidades muito reduzidas têm um impacto climático significativo, motivo pelo qual os legisladores estão a impor restrições cada vez mais rigorosas à sua utilização.

O AirSeT enfrenta este desafio diretamente, eliminando completamente o SF₆. Ao utilizar ar puro como substituto, as emissões associadas a fugas e à recuperação no fim de vida desaparecem na origem. Ao longo de todo o ciclo de vida, a utilização de ar puro e tecnologia de vácuo proporciona uma redução significativa da pegada de CO₂ equivalente em comparação com os equipamentos tradicionais baseados em SF₆. Isto traduz-se num impacto ambiental mais favorável desde o primeiro momento, contribuindo tanto para a descarbonização operacional como para os objetivos de redução de emissões ao longo da cadeia de valor.

Desde o seu lançamento, o AirSeT ajudou a evitar cerca de 2,5 milhões de toneladas de CO₂ equivalente (de acordo com uma análise interna realizada em dezembro de 2025), quando comparado com soluções baseadas em SF₆. O seu design otimizado e a sua crescente adoção já proporcionaram reduções relevantes de emissões equivalentes de CO₂ nos âmbitos Scope 1 e Scope 3. A Alliance of CEO Climate Leaders do World Economic Forum distinguiu o AirSeT como vencedor do Scope 3 Downstream Solutions Challenge na categoria de Design Sustentável. E, mais importante ainda, estes benefícios são alcançados sem comprometer o desempenho ou a fiabilidade esperados pelos clientes.

Simplificar operações enquanto se reduz o impacto ambiental: aparelhagens de média tensão sem SF₆

Eliminar o SF₆ não altera apenas o perfil de emissões de uma aparelhagem; simplifica igualmente a gestão dos ativos ao longo de toda a sua vida útil. Os sistemas tradicionais com SF₆ exigem gestão contínua do gás, manutenção específica e procedimentos rigorosos de recuperação e tratamento no final da sua vida útil. Ao eliminar o gás, elimina-se também grande parte dessa complexidade.

O AirSeT foi concebido intencionalmente como uma solução de substituição direta (drop-in replacement). O SM AirSeT mantém a mesma interface de três posições do SM6, enquanto o RM AirSeT e o GM AirSeT conservam praticamente a mesma configuração. Isto é particularmente importante porque o espaço em salas elétricas é valioso e dispendioso. Os clientes podem migrar para tecnologia de média tensão sem SF₆ sem necessidade de aumentar a área ocupada, redesenhar subestações ou voltar a formar equipas. Em suma: sustentabilidade sem exigências adicionais de espaço ou de operação.

As funcionalidades digitais acrescentam ainda mais valor. A monitorização contínua e a manutenção baseada na condição dos equipamentos ajudam a reduzir deslocações desnecessárias, melhorar a disponibilidade, prolongar a vida útil dos ativos e aumentar os intervalos entre intervenções. O resultado é uma combinação de menores emissões, manutenção mais inteligente e fiabilidade a longo prazo.

Esta abordagem equilibrada explica porque empresas como a E.ON, GreenAlp e Renault já integraram o AirSeT nas suas redes como parte das respetivas estratégias de transição, com interrupções mínimas das operações.

O que significa realmente “ar puro”

Um dos aspetos mais práticos do AirSeT é a sua simplicidade. “Ar puro” significa ar ambiente filtrado, purificado e pressurizado, selado no interior da aparelhagem e utilizado como meio de isolamento. Em conjunto com uma comprovada tecnologia de interrupção em vácuo, proporciona o desempenho elétrico esperado pelos operadores de equipamentos modernos de média tensão.

Mais importante ainda, o ar puro não contém gases fluorados nem misturas proprietárias. Trata-se simplesmente de ar ambiente purificado. Está facilmente disponível através de fornecedores convencionais em qualquer parte do mundo. Isto elimina a dependência de cadeias de abastecimento especializadas e reduz as incertezas a longo prazo. Para os operadores, a gestão da sustentabilidade torna-se muito mais simples ao longo de todo o ciclo de vida do equipamento.

Um caminho claro para o futuro

Os regulamentos novos e cada vez mais exigentes, como os que estão a ser implementados nos Estados Unidos e na União Europeia, podem parecer desafiantes, sobretudo quando afetam sistemas concebidos para funcionar durante décadas. O AirSeT foi desenvolvido para tornar esta transição mais simples e vantajosa.

Ao substituir o SF₆ por ar puro, os clientes podem reduzir emissões, simplificar operações e alinhar as suas redes de média tensão com as expectativas regulamentares e climáticas de longo prazo, sem alterar a forma como trabalham nem comprometer a fiabilidade. É uma solução concebida não apenas para as exigências atuais, mas também para um futuro em que sustentabilidade, resiliência e transparência caminham lado a lado.

Com o AirSeT, abandonar o SF₆ deixa de ser um grande salto para se tornar um passo prático, seguro e confiante. Um passo que ajuda os operadores a preparar as suas redes para o futuro e a trabalhar com tranquilidade.

Saiba mais

Descarregue o eBook: “Como as alternativas ao SF₆ e as tecnologias digitais se combinam para impulsionar a descarbonização e a eficiência da eletricidade.”

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.