Porque é que o design e a integração de componentes de Média Tensão (MT) são importantes?

Não existe nenhuma instalação de média tensão (MT) igual a outra. Comprovámo-lo em primeira mão ao trabalhar em mais de 300 projetos com fabricantes de quadros elétricos e clientes. Como não existe uma abordagem única para projetos de MT, pode ser difícil para os fabricantes de quadros conceber e integrar componentes de média tensão, cumprindo simultaneamente as especificações do utilizador final, as limitações do local e a adaptação a uma grande variedade de fatores técnicos e ambientais.

Para além disso, os fabricantes têm de considerar se vão adaptar equipamentos de MT existentes ou criar conjuntos totalmente novos, o que pode ter impacto na instalação.

Neste artigo, destacamos as áreas-chave a ter em conta para conseguir um design e integração bem-sucedidas de componentes de MT.

Que componentes de equipamentos de MT é que os fabricantes de quadros devem priorizar?

Para garantir o máximo desempenho da instalação, os esforços devem concentrar-se no design e na integração dos principais componentes do equipamento de MT. Estes incluem:

  • Disjuntores
  • Seccionadores sob carga
  • Contactores
  • Barras coletoras para ligações de potência
  • Sistemas de monitorização e controlo do quadro de MT
  • Transformadores de corrente e de tensão
  • Sistemas de isolamento e invólucros (caixas).

Quais são as considerações-chave para o design e a integração?

Ao desenhar conjuntos de aparelhagem de MT, os fabricantes de quadros devem ter em conta várias considerações:

  • Especificações do utilizador final: Os conjuntos devem satisfazer as necessidades exatas do cliente, garantindo ao mesmo tempo que os componentes se integram corretamente na infraestrutura existente.
  • Segurança: A segurança é um aspeto fundamental do design de instalações de MT. Devem ser considerados, desde as fases iniciais de design e integração, fatores que afetam a segurança de operadores e equipamentos, como a rigidez dielétrica e os encravamentos mecânicos.
  • Ambiente de instalação: O design da aparelhagem de MT deve ser adaptado às condições do ambiente onde será instalada: interior ou exterior, ao nível do solo, em subestações, etc.
  • Conformidade com normas e standards: Os fabricantes devem cumprir normas regionais e internacionais, como as normas IEC, no design (por exemplo, classificações LSC Classe PM ou PI), na operação (classificação de arco interno) e nos ensaios (níveis e certificações obtidas). Por exemplo, a norma IEC 62271-200 é essencial para definir os requisitos de segurança e desempenho da aparelhagem de MT, como a continuidade de serviço durante a manutenção.
  • Valores nominais (corrente, tensão, curto-circuito, etc.): As capacidades de corrente, tensão e curto-circuito (incluindo poder de corte, resistência de curta duração e a potência de pico) devem estar ajustadas às condições do sistema e aos requisitos de coordenação de proteções.
  • Considerações ambientais: Para reduzir o impacto ambiental, devem ser priorizados materiais e designs que melhorem a durabilidade, reduzam a pegada de carbono e prolonguem a vida útil dos equipamentos.

Porque é que a integração é importante?

Depois de selecionados os componentes de MT, o foco deve estar em como funcionam em conjunto dentro do quadro elétrico. Os fabricantes devem verificar o desempenho elétrico e mecânico dos componentes e garantir que cada um se adapta aos sistemas existentes, cumpre os níveis exigidos e assegura uma operação segura.

Por exemplo, as verificações e simulações realizadas numa fase inicial permitem avaliar a rigidez dielétrica e as elevações de temperatura antes de enviar os quadros para os ensaios formais.

A integração é especialmente importante quando se combinam equipamentos de diferentes fornecedores ou quando se conectam novos componentes a instalações antigas, uma vez que diferenças de design, normas e compatibilidade podem afetar o desempenho, a segurança e a fiabilidade global.

Uma integração eficaz não apenas melhora a fiabilidade, como também reduz os reprocessos e encurta os prazos do projeto, uma vez que permite verificar a integração antes das validações oficiais em laboratório.

Descubra como melhorar o design e a integração de componentes de MT

Os especialistas da Schneider Electric podem ajudar os fabricantes de quadros a selecionar as melhores soluções de componentes de MT para a sua instalação. Apoiamos a integração, verificação e validação de componentes nos seus equipamentos (tanto novos como adaptados).

Saiba mais no nosso guia técnico de MT. O portal mySchneider também oferece acesso a centros de formação, programas para parceiros e outras ferramentas úteis.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.