Digitalizar a energia em três passos: medir, conectar e monitorizar para atuar

Quando falamos de eficiência energética, é fundamental adotar uma visão mais ampla. Já não se trata apenas de medir consumos: trata‑se de os digitalizar. Quer seja para monitorizar pequenas instalações ou modernizar a faturação individual, na Schneider Electric vamos mais longe, oferecendo uma solução completa de gestão ativa da energia que transforma kWh em poupança.

A transição energética exige decisões fundamentadas em dados. Sempre ouvimos dizer que a informação é poder, e isso nunca foi tão verdade como agora. Medir é apenas o primeiro passo, mas os dados de consumo têm de ser transmitidos, tratados e convertidos em informação acionável através de software. Só assim estes dados se transformam em ações e decisões que permitem reduzir consumos, custos e emissões. O nosso enfoque integra medição + conectividade + monitorização em tempo real, tudo a partir da digitalização dos quadros de distribuição.

De acordo com a norma ISO 50001, as organizações devem implementar sistemas e processos que garantam um ciclo contínuo de melhoria do desempenho energético. Esta norma estabelece a necessidade de medir consumos, analisar os dados obtidos e aplicar ações que otimizem a utilização de energia ao longo do tempo. As nossas soluções alinham-se com estes requisitos, facilitando o acesso a dados fiáveis e a capacidade de acompanhar o comportamento energético, apoiando decisões mais eficazes.

Por sua vez, a Energy Efficiency Directive (EED) reforça o princípio “energy efficiency first”, ou seja, coloca a eficiência como o primeiro passo para reduzir consumos e emissões em qualquer decisão ou investimento. Digitalizar a monitorização energética permite avançar precisamente nessa direção: cumprir objetivos de redução, melhorar o desempenho operacional e transformar dados em ações concretas.

O que distingue a nossa proposta? Não nos limitamos a medir: transformamos energia em conhecimento e conhecimento em ação. A nossa arquitetura end‑to‑end, escalável e aberta, permite digitalizar qualquer quadro elétrico — desde pequenos edifícios até ambientes industriais complexos.

Ao mesmo tempo, trabalhamos orientados para métricas essenciais como KPIs energéticos, qualidade de energia (PQ) e continuidade de serviço, permitindo otimizar o rendimento das instalações, reduzir OPEX e avançar na sustentabilidade com base em dados fiáveis.

A arquitetura completa: do kWh à açã

1) Medir — Precisão ao nível de que necessites

A medição precisa é essencial e, como referimos anteriormente, é o primeiro passo para alcançar um consumo otimizado e eficiente.

Contudo, não é o único fator importante: em muitos projetos, a acessibilidade torna‑se também um critério decisivo, seja por limitações de espaço, prazos de instalação reduzidos ou pela necessidade de integrar diferentes tecnologias sem complicações.

Respondemos a ambas as necessidades com soluções que combinam facilidade de instalação com integração simples e elevada precisão. Disponibilizamos equipamentos que vão desde a medição ao nível das cargas finais até à medição avançada, consoante os requisitos e a complexidade de cada instalação.

Digitalização com a medição em circuitos finais

Para obter visibilidade nos circuitos finais de forma rápida e com uma intervenção mínima, os sensores sem fios PowerLogic PowerTag Energy são a solução ideal. A sua instalação direta sobre os disjuntores permite realizar submedições sem necessidade de cablagem adicional, o que é especialmente vantajoso em reabilitações, ampliações de quadros ou instalações com espaço reduzido. Quando ligados a um concentradorEcoStruxure Panel Server, estes sensores fornecem dados em tempo real sobre energia, potência e eventos elétricos, oferecendo um nível de detalhe que facilita a tomada de decisões.

Além disso, a gama de contadores de energiaPowerLogic iEM2000, iEM3000 e EM3000 oferece uma solução robusta para a medição básica em quadros elétricos. Desenvolvidos para montagem em calha DIN, garantem elevada precisão — até Classe 0,5S — e permitem tanto ligação direta como ligação através de transformadores de corrente, adaptando‑se a diferentes níveis de carga e configurações. A comunicação através de Modbus RTU permite uma integração simples em sistemas de supervisão já existentes, enquanto os modelos com certificação MID asseguram uma medição válida para aplicações de faturação — ideal para instalações que exigem conformidade normativa e facilidade de manutenção.

Digitalização com a medição intermédia

Para alcançar um nível superior de visibilidade energética dentro da arquitetura elétrica, as centrais de medida PowerLogic PM2000, PM3200 e PM5000 oferecem funcionalidades que vão além da medição básica. Estes equipamentos permitem supervisionar parâmetros elétricos essenciais, registar perfis de carga, gerir alarmes e capturar eventos elétricos, proporcionando uma visão muito mais completa do comportamento da instalação.

São particularmente adequadas para quadros principais, subquadros de distribuição, centros de custo e linhas de alimentação, onde é necessária uma leitura mais detalhada do consumo e do estado elétrico para otimizar o desempenho e melhorar a distribuição dos usos energéticos.

Entre as suas principais vantagens destacam‑se a maior visibilidade elétrica para detetar desvios, o registo de tendências que apoia o planeamento da eficiência, a gestão de alarmes e eventos em tempo real, bem como dados mais completos para analisar áreas ou processos — tudo isto com integração simples via Modbus e compatibilidade total com o ecossistema EcoStruxure.

Digitalização com a medição avançada em infraestruturas críticas

No nível mais elevado de monitorização e análise elétrica, a família de analisadores de rede PowerLogic PM8000, ION7400 e ION9000 permite obter uma visão profunda do comportamento energético e da qualidade da potência, especialmente em instalações onde a continuidade, a fiabilidade e o cumprimento normativo são prioritários.

O PowerLogic PM8000 oferece medição avançada com registo detalhado de eventos, análise de harmónicos e capacidades de diagnóstico que vão muito além das funcionalidades de uma central de medida convencional. É particularmente adequado para instalações industriais, infraestruturas críticas ou edifícios técnicos que necessitam de uma caracterização elétrica completa e de uma integração simples em arquiteturas já existentes.

O PowerLogic ION7400, direcionado sobretudo para utilities e operadores de redes, disponibiliza uma supervisão precisa e altamente configurável para analisar o comportamento elétrico em pontos de entrega, acometidas ou subestações. A sua capacidade de captar perturbações e contextualizar eventos torna‑o uma ferramenta robusta para garantir a qualidade do fornecimento em redes de distribuição.

No nível mais exigente, o PowerLogic ION9000 disponibiliza análise de qualidade de potência com certificação IEC 61000‑4‑30 Classe A, permitindo caracterizar eventos, transitórios, flicker e harmónicos com precisão metrológica. É a solução indicada para instalações sujeitas a auditorias, acordos de qualidade elétrica ou requisitos contratuais, onde a exatidão e a rastreabilidade dos dados são essenciais.

2) Conectar — O cérebro digital que transforma medições em informação

Se medir é o primeiro passo, conectar é o que permite dar vida a essa informação. Na arquitetura da Schneider Electric, esta função é desempenhada pela EcoStruxure Panel Server, a pasarela segura que digitaliza e faz o quadro elétrico “falar”. É, na prática, o “router inteligente” da tua energia: o dispositivo que centraliza, contextualiza e disponibiliza todos os dados gerados por sensores, contadores e analisadores de rede.

 Com o concentrador Panel Server é possível:

  • Agregar e concentrar dados provenientes de contadores de energia, centrais de medida, analisadores de rede e sensores sem fios PowerTag, criando uma fonte única e fiável de informação.
  • Garantir cibersegurança e conectividade modernas, com protocolos industriais e capacidade de enviar dados para plataformas locais, aplicações de supervisão ou serviços na cloud EcoStruxure.
  • Simplificar o comissionamento, as atualizações e a manutenção, graças a ferramentas intuitivas, interfaces web integradas e funções de autodescoberta de dispositivos.

Em suma, a Panel Server é o elo entre a medição e a inteligência, entre o dado e a ação. É o dispositivo que transforma qualquer quadro elétrico — do mais simples ao mais complexo — num ativo digital preparado para monitorização em tempo real, alarmes e continuidade de serviço.

3) Monitorizar para atuar — rumo a uma gestão ativa da energia

Com a medição assegurada e os dados a circular através do concentrador, o passo seguinte é monitorizar de forma contínua para entrar plenamente numa gestão ativa da energia. As plataformas de monitorização e controlo — seja na cloud, para coordenar múltiplos edifícios ou instalações a partir de um único ponto, seja em instalações locais para ambientes críticos — permitem transformar informação em decisões operacionais que melhoram a eficiência, a fiabilidade e a sustentabilidade.

A monitorização multisite na cloud oferece uma visão consolidada do desempenho energético, facilita comparações entre diferentes localizações e permite acompanhar objetivos de eficiência com maior agilidade. Esta abordagem ajuda a cumprir os requisitos da EED (Energy Efficiency Directive), onde a redução de consumos e a tomada de decisões baseadas em dados são essenciais.

Em ambientes que exigem supervisão total — como indústria, hospitais ou centros de dados — a monitorização local proporciona análises detalhadas, dados de alta resolução e capacidade para avaliar a qualidade da potência, apoiando o cumprimento contínuo da ISO 50001 e a melhoria constante do desempenho energético.

Em qualquer dos casos, monitorizar significa atuar: detetar desvios, otimizar cargas, antecipar falhas e reduzir custos associados a penalizações ou ineficiências.

A eficiência energética deixou de ser uma questão de intuição para passar a depender de dados fiáveis, conectados e acionáveis. Medir com precisão, conectar de forma segura e monitorizar em tempo real para atuar são os elementos que tornam possível uma verdadeira gestão ativa da energia, transformando cada kWh em poupança, resiliência e sustentabilidade.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.