O que é uma estação de energia portátil?
Imagine-se: está a desfrutar de um céu estrelado junto a uma fogueira durante uma excursão de campismo e dá-se conta de que as suas lanternas recarregáveis e as baterias do telemóvel estão sem carga. Ou está no seu escritório em casa, com pressa para cumprir um prazo importante, quando uma tempestade corta a eletricidade e a bateria do seu portátil fica por um fio, nos 10%. O que faz?
Nestas situações, uma estação de energia portátil permite que tudo continue em funcionamento, fornecendo energia fiável quando mais precisa. Permite-lhe manter-se ligado ao mundo moderno, ao possibilitar o carregamento dos seus dispositivos. Para fornecerem energia em qualquer lugar, muitas centrais portáteis são fáceis de transportar, instalar e utilizar. Algumas oferecem autonomias impressionantes e uma construção robusta, o que as torna ideais para ambientes exigentes, como o exterior. E, quando não existe outra fonte de eletricidade disponível, podem ser carregadas com energia solar.
As estações de energia portáteis são um excelente investimento e podem salvá-lo de situações complicadas. Aqui tem cinco razões para considerar adquirir uma:
1. Desfrutar do ar livre
O facto de querer desligar-se para aproveitar um pouco de tempo para si ou estar em contacto com a natureza não significa que tenha de ficar completamente sem eletricidade. Pode continuar a manter uma ligação à civilização através de dispositivos móveis carregados. Uma central elétrica portátil também permite utilizar pequenos eletrodomésticos em viagens de autocaravana, bem como equipamentos de segurança e navegação durante passeios de barco e atividades como a pesca. Se quiser entretenimento na sua próxima viagem de campismo, uma central portátil pode até fornecer energia para ver um filme, ouvi-lo com a ajuda de uma coluna portátil e ter um mini frigorífico para manter as bebidas frescas.

2. Do trabalho remoto ao trabalho fora da rede
Imagine que precisa de trabalhar enquanto está a acampar, sentado numa autocaravana, ou a aproveitar um dia na praia… ou em qualquer lugar. Independentemente da localização, uma central portátil permite-lhe ligar um portátil e conectar-se ao seu ponto de acesso Wi-Fi, ajudando-o a manter-se produtivo em qualquer ambiente. Assim, pode realizar tarefas como tratar folhas de cálculo, escrever ou editar documentos Word, recolher dados e utilizar ferramentas de design gráfico, sabendo que não ficará sem energia dali a poucas horas.

3. Projetos “faça você mesmo” (DIY) e trabalhos de jardinagem
Uma estação de energia portátil também é muito útil para projetos de bricolage. Se estiver a remodelar uma divisão da sua casa ou a arranjar a garagem, por exemplo, pode não ter tomadas elétricas disponíveis para as suas ferramentas. Ou, se não quiser lidar com longos tempos de carregamento das ferramentas sem fios, uma central portátil oferece uma solução inteligente. Por exemplo, com duas baterias, pode carregar uma enquanto trabalha com a outra, mantendo o seu fluxo de trabalho sem interrupções. O mesmo acontece com a jardinagem: elimine cabos de extensão emaranhados e alimente as suas ferramentas diretamente a partir da estação portátil para uma experiência sem complicações.

4. Estar preparado para cortes de eletricidade
À medida que dependemos mais da eletricidade para nos mantermos conectados e fazer funcionar todos os nossos dispositivos eletrónicos, é uma realidade que a rede se tornou menos fiável. Os cortes de fornecimento por motivos meteorológicos, sobretensões na rede, interrupções programadas para manutenção e avarias são cada vez mais frequentes, durando horas ou até dias. Saber que pode alimentar dispositivos essenciais como smartphones, máquinas CPAP, ventoinhas, aquecedores e outros eletrodomésticos traduz-se em tranquilidade. Vale a pena ter uma estação portátil, mesmo que nunca saia de casa – e é muito mais barata, segura e silenciosa do que os geradores tradicionais a combustível.

5. Uma alternativa sustentável
As estações portáteis atuais são concebidas a pensar na eficiência energética. Também reduzem a dependência de geradores a gasolina (e a inalação dos vapores nocivos que produzem) e permitem aproveitar a energia solar para recarregar a bateria. Isto significa que pode usufruir de energia em movimento e, ao mesmo tempo, contribuir de forma positiva para o planeta.

Descubra uma estação portátil que cumpre todos os requisitos
Há muitas opções no mercado, mas a estação de energia portátil da Schneider Electric tira partido dos seus 40 anos de experiência em soluções de UPS, o que lhe confere fiabilidade para uma variedade de ambientes, tanto interiores como exteriores. A OffGrid oferece várias opções de carregamento, incluindo solar, bem como múltiplas saídas, como tomadas de parede, carregadores de carro, para além de portas USB e DC, e até carregamento sem fios para telemóveis.
Os dispositivos Schneider OffGrid, disponíveis em três modelos (332Wh, 516.6Wh e 738Wh), são leves (entre 3 e 6kg), compactos e fáceis de transportar.
A Schneider OffGrid faz parte do ecossistema Schneider Home, que oferece soluções energéticas integradas, seguras, sustentáveis e resilientes, tanto em casa como fora dela.

Adicione um comentário