De hospitais a hiperescalas: porque é que todos os setores precisam de sistemas de energia de reserva mais inteligentes

As organizações – quer sejam um Data Center, uma fábrica, um hospital ou um complexo de escritórios – necessitam de sistemas de alimentação ininterrupta (UPS) que sejam eficientes, fiáveis e dotados de funcionalidades inteligentes para evitar interrupções. Há demasiado em jogo para que as operações críticas sejam interrompidas por falhas de energia ou anomalias no fornecimento elétrico. No momento qu vivemos, com fenómenos meteorológicos extremos e uma pressão crescente sobre a rede elétrica, é – mais do que nunca – imprescindível ter um plano para minimizar os tempos de inatividade.

O papel da inteligência artificial

A ascensão da inteligência artificial (IA) nos últimos anos veio reforçar ainda mais a necessidade de contar com infraestruturas elétricas fiáveis e resilientes: a IA consome muita energia. Esta necessidade estende-se também aos sistemas de refrigeração, que cada vez mais recorrem a soluções líquidas ou híbridas (líquido/ar). Estes sistemas têm de dissipar o calor gerado por racks que anteriormente alojavam menos de 10kW, mas que agora ultrapassam os 50kW, e em breve vão chegar aos 100kW ou mais.

Os sistemas de refrigeração que suportam racks de alta densidade são tão importantes quanto o próprio processamento informático – e igualmente sensíveis a interrupções elétricas. Com as falhas de energia cada vez mais frequentes e prolongadas devido a fenómenos climáticos extremos, garantir o fornecimento elétrico contínuo destes sistemas é absolutamente essencial.

UPS trifásicas para as exigências em evolução

À medida que as necessidades energéticas aumentam e as falhas se tornam mais comuns devido a causas climáticas, garantir o backup tanto dos sistemas informáticos como dos de refrigeração tornou-se uma prioridade. Os sistemas de alimentação ininterrupta desempenham um papel fundamental na proteção de infraestruturas críticas, especialmente em ambientes com limitações de espaço, onde a fiabilidade e a eficiência são essenciais.

Os sistemas UPS trifásicos, como os da gama Galaxy da Schneider Electric, oferecem potências adequadas para uma vasta gama de aplicações, desde instalações de Edge Computing até grandes Data Centers. Estes sistemas podem ser escalados desde 10kW até 2MW em configurações de entrada/saída única, e ainda mais se conectados em paralelo. O seu design modular com tecnologia Live Swap permite adaptar a capacidade energética sem necessidade de parar o sistema, facilitando a evolução operacional sem interrupções.

As UPS Galaxy da série V oferecem resiliência, inteligência e eficiência para ambientes diversos, como edifícios inteligentes, linhas de produção ou clusters de treino de IA. Seja em instalações edge, ambientes industriais ou grandes Data Centers, os Galaxy V minimizam o tempo de inatividade, num momento em que a disponibilidade contínua é uma prioridade absoluta. As soluções Galaxy VX, VL e VXL estão preparadas para a IA, o que significa que conseguem gerir as exigências dinâmicas de energia destas cargas de trabalho, suportando picos de consumo sem comprometer a vida útil das baterias.

Para além disso, as UPS Galaxy V estão disponíveis em vários tamanhos e configurações para se adaptarem às necessidades de energia de reserva em constante mudança. O seu design modular e escalável facilita a expansão da capacidade ao longo do tempo; e também incorporam a função Live Swap, que permite aos técnicos substituir ou adicionar módulos sem necessidade de desligar todo o sistema. Estão disponíveis com baterias VRLA ou de iões de lítio.

Desenhadas para oferecer eficiência elevada, as Galaxy V podem operar com até 99% de eficiência em modo eConversion, ajudando a reduzir o consumo de energia sem sacrificar a qualidade do abastecimento. Estes sistemas integram-se com plataformas de gestão de instalações e permitem monitorização e diagnóstico remotos.

Minimize riscos e garanta a continuidade com energia de reserva escalável

À medida que a infraestrutura digital se torna mais crítica – e mais vulnerável a interrupções elétricas – as organizações comerciais e industriais necessitam de soluções de energia de reserva robustas e adaptáveis. As UPS trifásicos, como as Galaxy V, oferecem uma abordagem flexível para garantir a continuidade energética, combinando elevada eficiência com design modular e capacidades avançadas de monitorização. Ao proteger tanto os sistemas informáticos como os de refrigeração, contribuem para manter a estabilidade operacional em todo o tipo de ambientes, desde instalações periféricas até Data Centers de grande escala.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.