Maximize a eficiência energética: como os sistemas de monitorização da energia elétrica (EPMS) desbloqueiam o financiamento governamental

A eficiência energética não é apenas uma medida de poupança de custos, é um imperativo estratégico no atual panorama empresarial. Com o aumento dos preços da energia e o agravamento da regulamentação, as organizações têm de se adaptar ou arriscam-se a ficar para trás.

Felizmente, iniciativas governamentais como a Lei de Redução da Inflação(IRA) e o Acordo Verde Europeu estão a nivelar as condições de concorrência, oferecendo às empresas oportunidades sem precedentes para financiar projetos de eficiência energética. Mas desbloquear estes benefícios exige mais do que ambição: exige informação acionável e baseada em dados.

EPMS

É aí que entram os Sistemas de Monitorização da Energia Elétrica (EPMS). Ao fornecer informações sobre energia em tempo real, os EPMS transformam os requisitos de conformidade em oportunidades, otimizam as operações e geram um retorno mensurável do investimento (ROI). A questão é: como é que as organizações podem navegar neste panorama e maximizar as oportunidades disponíveis?

A resposta são os dados, especificamente os dados energéticos. Os dados energéticos recolhidos pelos Sistemas de Monitorização da Energia Elétrica fornecem informações críticas que ajudam a cumprir os requisitos de conformidade essenciais para o financiamento governamental.

Mais importante ainda, os sistemas EPMS permitem às empresas irem além da conformidade para identificar ineficiências, otimizar a utilização de energia, reduzir os custos operacionais e definir objetivos de sustentabilidade a longo prazo. As empresas podem transformar a sua abordagem à eficiência energética compreendendo claramente a utilização de energia e as ineficiências.

O papel dos EPMS no financiamento e na gestão da conformidade

As soluções EPMS combinam software avançado, dispositivos ligados e sensores para visualizar o consumo de energia, a qualidade da energia e as ineficiências. Um EPMS ajuda a justificar os pedidos de financiamento com provas concretas do consumo de energia e das poupanças projetadas, fornecendo dados precisos e acionáveis.

Muitos programas de financiamento exigem que as organizações demonstrem o consumo de energia de base e divulguem os seus planos para o reduzir. Sem um EPMS, isto torna-se um jogo de adivinhação. Com um EPMS, as empresas cumprem as normas de conformidade e desbloqueiam estratégias viáveis para reduzir o desperdício de energia, identificando equipamento ineficiente, corrigindo disparos incómodos e assegurando que as luzes não ficam acesas toda a noite.

Muitos programas de financiamento exigem que as organizações demonstrem o consumo de energia de base e divulguem os seus planos para o reduzir. Sem um EPMS é um exercício de tentativa e erro, sem visibilidade real do consumo.

Com ele, as empresas cumprem as normas de conformidade e desbloqueiam estratégias acionáveis para reduzir o desperdício de energia através da identificação de equipamento ineficiente, da correção de disparos incómodos e da garantia de que as luzes não ficam acesas durante toda a noite.

Conseguir reduções de OPEX e ROI

Embora o financiamento governamental possa cobrir uma parte significativa do CAPEX, os benefícios do EPMS estendem-se muito para além da implementação inicial. As empresas podem reduzir substancialmente o OPEX através da otimização da utilização de energia.

Por exemplo, as organizações que implementaram soluções EPMS registaram poupanças de energia de 15-30%, com um retorno do investimento (ROI) frequentemente alcançado no prazo de um ano.

Este rápido ROI é possível graças a subsídios governamentais e a novas eficiências operacionais. Quando uma parte substancial das despesas de capital é subsidiada, os restantes custos são compensados por reduções imediatas nas faturas de energia.

Os sistemas EPMS também podem ser perfeitamente integrados com os sistemas de gestão técnica de edifícios (GTC/BMS) e outras soluções energéticas para proporcionar uma abordagem abrangente à otimização energética que aumenta ainda mais a poupança de custos.

Preparar a sustentabilidade a longo prazo

A eficiência energética é mais do que uma estratégia de redução de custos; é uma pedra angular para a resiliência futura. À medida que os quadros regulamentares evoluem continuamente, as empresas que adotam um EPMS ganham uma vantagem competitiva e posicionam-se como líderes de sustentabilidade prontos a cumprir as normas emergentes.

Certificações como a ISO 50001 reconhecem estes esforços e reconhecem as organizações que dão prioridade à eficiência energética. Este compromisso melhora a sua reputação, reforça a confiança das partes interessadas e aumenta o seu impacto socioeconómico.

Além disso, a arquitetura aberta das soluções EPMS modernas garante a compatibilidade com sistemas futuros, tais como integrações BMS avançadas e tecnologias emergentes como os gémeos digitais. Esta preparação para o futuro protege as empresas da obsolescência e melhora a sua capacidade de responder a requisitos de comunicação regulamentar cada vez mais sofisticados, incluindo as emissões de carbono de âmbito 2 e 3.

Melhores práticas para tirar partido das oportunidades de financiamento público

Para maximizar os benefícios do financiamento governamental e da implementação do EPMS, as empresas devem seguir estes passos fundamentais:

  1. Compreender os regulamentos e as oportunidades de financiamento: Envolva especialistas internos e externos para garantir que os regulamentos e subsídios se aplicam às suas operações.
  2. Estabelecer uma base de referência com o EPMS: Meça com precisão o seu atual consumo de energia e ineficiências para justificar pedidos de financiamento e criar planos acionáveis.
  3. Estabelecer parcerias com prestadores de serviços experientes: Consultar líderes do sector que possam oferecer conhecimentos especializados para explorar oportunidades de financiamento, implementar o EPMS e obter resultados mensuráveis.
  4. Integrar sistemas para obter o máximo impacto: Combinar o EPMS com outras soluções energéticas, como o BMS, para obter uma visão holística da utilização de energia e das oportunidades de poupança.
  5. Quantifique o ROI e comunique o sucesso: Demonstre os benefícios financeiros e operacionais das suas iniciativas de eficiência energética às partes interessadas, garantindo um apoio contínuo a projetos futuros.

Impactos no mundo real

Numerosas organizações industriais já obtiveram benefícios significativos com a implementação do EPMS em conjunto com o financiamento governamental.

Por exemplo, um fabricante industrial utilizou o financiamento para compensar mais de metade do custo do seu sistema EPMS, o que levou a uma redução de 25% nas despesas operacionais de energia e à obtenção de um retorno total do investimento em menos de um ano.

Este sucesso validou a sua decisão e estabeleceu a sua reputação como líder em sustentabilidade no seu sector.

Transformar a conformidade em oportunidade: o caminho a seguir

O financiamento governamental para a eficiência energética é um catalisador para a transformação. O investimento em sistemas de gestão da eficiência energética dá às empresas acesso a incentivos financeiros e cria uma base para a sustentabilidade, resiliência e excelência operacional a longo prazo. O momento de agir é agora.

Descubra como o EPMS e a orientação especializada da Schneider Electric podem ajudar a sua organização a desbloquear o seu potencial de eficiência energética, maximizando o valor das iniciativas de financiamento do governo.

EPMS

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.