Gestão de Energia

Sua instalação no Smartphone

O Futuro está aqui

Todos os segmentos de produção estão se atualizando dentro da transformação digital. O uso da IoT (Internet of Things), Inteligência artificial, analíticos e softwares está se tornando cada vez mais comum. Nesse contexto, não apenas as organizações estão se renovando, mas cada profissional dentro delas precisa estar alinhado com a nova proposta dos meios de trabalho.

Hoje, trabalhamos com plataformas colaborativas que mudaram a nossa forma de desempenho. Dessa forma, é possível que você saiba exatamente onde está a falha da sua instalação e também trabalhar com manutenção preventiva. Isso reduz custos e aumenta o ciclo de vida dos ativos instalados.

Com a digitalização podemos contar com uma série de informações para que medidas sejam tomadas com mais precisão e acidentes sejam evitados.

Mais segurança, rapidez e agilidade para as equipes de instalações.

 

Transformação digital na palma da mão

Se já desempenhamos tantas atividades por meio de nossos smartphones, por que não facilitar o trabalho nas instalações elétricas? Tão fácil como pedir um táxi ou usar as redes sociais, apresentamos um aplicativo que conecta você com seus disjuntores, relés e outras soluções conectáveis.

A partir de um único aplicativo é possível estar conectado aos dispositivos do EcoStruxure Power e Grid

(Masterpact MTZ, TeSys GV4, Easergy P3 e Easergy P5 entre outros). Receba notificações em tempo real sobre a instalação elétrica:

níveis de carga, status de integridade, avisos e alarmes, configurações de proteção… e muito mais!

Muitas vantagens

  • Acesse e compartilhe informações atualizadas sobre a instalação (unifilares, relatórios de manutenção, manuais do usuário, versão do produto, configurações etc).
  • Identifique facilmente o dispositivo que requer manutenção ou ação corretiva; informações de status claras e não ambíguas.
  • Compartilhe facilmente informações com outras pessoas para obter suporte. Obtenha assistência de um especialista remoto.
  • Execute o diagnóstico da instalação antes de restaurar a energia.
  • Opere o dispositivo e restaure a energia à distância.
  • Execute operações de manutenção e gerencie crises em total conformidade com os procedimentos.
  • Certifique-se de que os produtos conectados estão atualizados (esp. para segurança cibernética).

 

Praticidade

É possível fazer download do aplicativo no Google Play ou Apple App Store. Depois, o EcoStruxure Power Device App pode funcionar por meio de Código QR, bluetooth, NFC (Near Field Connection) ou USB para que você possa identificar o dispositivo para ser monitorado.

 

Veja o aplicativo em ação!

Confira como acelerar a transformação digital em um mundo mais elétrico

 

 


One Response

Leave a Reply

  • (will not be published)