A busca por eficiência operacional é algo constante em diversos mercados no cenário econômico atual. Quando esta análise é voltada à empresas envolvidas no mercado de eletricidade, o tema é bastante recorrente.
Neste sentido, ao citar especificamente os montadores de painéis, a busca por uma maior eficiência e diminuição de custos de operação é permanente. Isso inclui a escolha de equipamentos com montagem simples e conectividade, mas também significa encontrar maneiras de acelerar a configuração final e o Teste de Aceitação na Fábrica (TAF).

Atualmente, muitos montadores de painéis enfrentam vários desafios durante essas etapas finais de seu processo. Primeiro, ao testar as comunicações, pode não haver informações claras sobre a arquitetura da conexão, trazendo dúvidas sobre sua exata topologia.
As parametrizações de alarme, proteção e medição também não são imediatas. Além disso, requisitos especiais para a configuração de dispositivos “inteligentes”, cada vez mais presentes em nossa realidade do mercado, podem não estar disponíveis.
Por fim, caso o painel não esteja funcionando a contento, não é fácil determinar o que pode estar errado com a montagem ou configuração.
Durante a fase de testes, o operador responsável geralmente precisa de alguma especialização. O processo normalmente leva muito tempo, pois pode ser difícil resolver qualquer problema de comunicação e verificar se os vários produtos possuem alguma incompatibilidade de firmware, dada suas diferentes versões. Por fim, se os relatórios de teste forem solicitados pelo cliente final, a maioria dos montadores de painéis ainda está elaborando esses relatórios manualmente.
Aplicativos inteligentes

Felizmente os novos softwares estão facilitando muito a vida dos montadores de painéis, além de oferecer benefícios no comissionamento e na operação.
Depois que um painel é montado e conectado, um técnico pode executar o Ecoreach em seu laptop para uma série de testes simples junto ao painel elétrico.
Primeiro, o software se conectará e descobrirá todos os dispositivos automaticamente, fornecendo uma visão gráfica clara da arquitetura de comunicação, incluindo até um eventual agrupamento de dispositivos. É possível também realizar um teste de comunicação, verificando rapidamente qualquer erro.

O software pode ser usado para configurar todos os componentes do painel, suportando uma ampla variedade de dispositivos – inclusive os mais novos disjuntores inteligentes, medidores, interfaces de comunicação, etc.
A configuração rápida de alarmes, critérios de proteção, relações de transformação, dentre outros parâmetros, também é permitida. Usar o mesmo software para configurar vários tipos de dispositivos ajuda a reduzir o tempo e a complexidade do trabalho a ser executado.
Também é possível usar o Ecoreach para realizar verificações funcionais, como medições obtidas e operação básica do disjuntor. Por fim, existe ainda suporte para a redefinição de senha do dispositivo, bem como uma verificação de compatibilidade de firmware do dispositivo e a capacidade de fazer upgrade de firmware, se necessário.
Relatórios simplificados
Uma vez que esses testes tenham sido realizados, o Ecoreach fornecerá um relatório detalhado do Teste de Aceitação de Fábrica, trazendo uma prova clara dos testes realizados, com registro de data e hora, evidenciando ao usuário final que o painel está pronto para o comissionamento. O relatório também incluirá, individualmente, todas as configurações de cada um dos componentes. Todos estes dados do projeto e do dispositivo podem ser armazenados e acessados em um outro momento.
O Ecoreach da Schneider Electric é um exemplo de um software inteligente que torna simples e fácil, para os montadores de painéis, configurar, testar e gerar relatórios em um painel com dispositivos inteligentes. Os montadores de painéis podem esperar uma economia de 70% em testes e relatórios.
Fique atento ao meu próximo post, quando falarei sobre o Ecoreach e suas funcionalidades de comissionamento dos painéis inteligentes.
Muito bom evolução
Muito bom gostei
Sou estudante tecnologia em sistema eletricos IFSP
Gostaria de ter prática em este App
Parecer ser fundamental para qualidades em relatório