Gestão de Energia / Eficiência Energética

Benefícios das especificações de inversores de frequência

Os inversores ou conversores de frequência são dispositivos eletrônicos que transformam a frequência da rede em que estão conectados (normalmente 50Hz ou 60Hz), para outra frequência desejada (maior ou menor).

A grande vantagem do inversor é poder controlar a velocidade de motores elétricos. Ao comparar uma partida direta e um inversor de frequência, observamos diversos benefícios proporcionados pelo inversor. Entre eles, a redução do pico de corrente na partida do motor. Uma partida direta exige em torno de seis a sete vezes a corrente elétrica nominal do motor para partí-lo. Já o inversor limita a corrente de partida em aproximadamente 1,5 vezes a corrente elétrica nominal. Com isso, não é preciso sobredimensionar cabos e transformadores, além de garantir economias financeiras.

Outra vantagem proporcionada pelo conversor de frequência é a possibilidade de partir motores suavemente. O fato de partir um motor abruptamente, como ocorre em partidas diretas, gera estresses mecânicos na máquina/sistema em que sistema está instalado, obrigando manutenções mecânicas nesse equipamento com menor intervalo de tempo. Como o conversor tem o controle total da aplicação, esse estresse mecânico deixa de existir, garantindo maior vida útil ao equipamento.

O inversor também pode ser um grande aliado para a economia de energia em motores elétricos. Aplicações de bombeamento, ventilação e compressão representam cerca de 80% dos motores elétricos em operação. É nessas aplicações que podemos reduzir a energia consumida, substituindo sistemas padrão, que utilizam partida direta e controle de vazão por meio de válvulas ou dampers por um acionamento com inversor de frequência.

ATV32Nesses sistemas, em que antes a energia era desperdiçada controlando a vazão por meio de estrangulamento e o motor rodando em plena velocidade, é possível substituir a partida direta pelo inversor e retirar a válvula de estrangulamento. Com isso, o controle da vazão é feito pela velocidade imposta pelo inversor, garantindo menor consumo de energia em momentos que tenham menor vazão. Dessa forma, é possível reduzir o consumo de energia em até 50% (de acordo com o perfil de consumo).

Pensando em contribuir com a eficiência energética do País, a Schneider Electric, especialista em gestão de energia, desenvolveu um software gratuito disponível pela internet, chamado ECO2.0 (também disponível para smartphones e tablets). Ele permite calcular o retorno do investimento em aplicações de bombas ou ventiladores que, atualmente, utilizam partida direta substituída por inversores de frequência.


7 Responses
    • Bruno Ricupero

      Boa tarde Celio.

      Não temos inversor para motor monofasico. Apenas motores trifasicos.

      Qualquer dúvida pode entrar em contato com o Serviço de Atnedimento ao Cliente pelos números 0800 7289 110 ou (11)4501-3434.

      Abraços.

      Responder
  1. Vargas

    Já instalei um inversor em um transformador de um sistema de vibração que era monofásico, a maioria dos inversores não monitora as corrente das três fases, possui tc somente em duas fases ligando nessas duas entradas, e que o inversor tenha corrente compatível com seu motor roda normal.

    Responder
  2. DANIEL BARCELLOS

    PODE SER ECONOMICAMENTE VIAVEL EM MOTOBOMBAS DE 7.5 HP CANOS DE 2 POLEGADAS ELEVAÇÃO DE 30METROS?

    Responder
  3. Gênesis Amaral

    Boa Tarde,

    Com o objetivo de redução do consumo energético , iniciei a instalação de um inversor ( ATV630 , de 37KW), e notei que a corrente não era diminuída quando a frequência era reduzida.
    A aplicação está correta? Conseguirei atingir o objetivo ainda que a corrente não reduza?

    Grato,
    Gênesis Amaral.

    Responder

Leave a Reply

  • (will not be published)