Para os proprietários e as equipas de manutenção de edifícios, a quantidade de dados gerados pelos dispositivos IoT e sistemas AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) nas instalações pode ser avassaladora. O EcoStruxure Building Advisor da Schneider Electric ajuda-o a visualizar e compreender todos esses dados, para que possa obter o máximo rendimento do seu edifício.
O EcoStruxure Building Advisor é uma plataforma digital exclusiva de serviços de supervisão analítica, habilitada para IoT, aberta e interoperável, com suporte de uma equipa técnica, da Schneider Electric, especializada em BMS, que permite identificar falhas e pontos de melhoria, abordando as ineficiências dos edifícios de forma proativa.
Ao monitorizar continuamente as instalações, permite identificar tendências de desempenho e áreas de melhoria em termos de eficiência energética. Dispõe de alarmes inteligentes e diagnósticos automáticos e podem ser utilizados a partir de qualquer dispositivo conectado, em qualquer momento, tanto para um único edifício, como para vários.
A partir de um painel interativo único, esta solução permite obter um relatório completo do edifício com apenas alguns cliques, verificando os equipamentos, sistemas, alarmes e as medidas recomendadas.

Através da identificação e resolução precoce de incidentes, pode ser implementada uma manutenção mais eficaz.
Principais benefícios do EcoStruxure Building Advisor
Maior rentabilidade
A utilização de uma ferramenta analítica permite compreender melhor o funcionamento dos equipamentos, ao oferecer recomendações que melhoram a eficiência operacional e reduzem custos.
Mais eficiência energética
O Building Advisor ajuda a dar prioridade às ações que permitem reduzir gastos desnecessários de energia. Ao identificar uma falha ou utilização excessiva, o sistema permite tomar decisões baseadas em dados.
Vida útil mais longa para os ativos
Com a proteção e os diagnósticos proativos do EcoStruxure Building Advisor, não apenas é possível economizar custos de energia, como também prolongar a vida útil dos equipamentos AVAC.
Ao analisar o funcionamento do equipamento, o sistema pode identificar melhorias operacionais que garantem que ele é utilizado apenas quando necessário.
Ao identificar e resolver incidentes atempadamente, graças à análise de dados, é possível implementar uma manutenção mais eficaz. Sabendo qual é o problema antes da intervenção física, o sistema permite um melhor planeamento das intervenções.
Ao monitorizar e antecipar, de forma contínua, as irregularidades do sistema, o EcoStruxure Building Advisor gera, em média, 33% menos reclamações por parte dos ocupantes do edifício, reduz a manutenção não programada em 29%, e ainda em 20% os custos de energia do edifício.
Otimize o desempenho do seu edifício, reduza a manutenção não programada, economize tempo e dinheiro e aumente a satisfação dos ocupantes. Conseguindo obter informações úteis, as possibilidades são infinitas.
No Responses