A infraestrutura que ninguém vê. O impacto que todos sentem

Como melhorar a continuidade hospitalar através de uma estratégia de resiliência energética

A continuidade dos cuidados de saúde depende de muito mais do que da qualidade da assistência médica. Por detrás de cada bloco operatório, unidade de cuidados intensivos (UCI), laboratório ou sistema de diagnóstico existe uma infraestrutura crítica que tem de funcionar sem interrupções para garantir a segurança dos doentes e dos profissionais.
No entanto, a crescente digitalização dos hospitais está a aumentar a dependência de sistemas elétricos e tecnológicos cada vez mais complexos. Uma ocorrência na infraestrutura energética pode afetar desde aplicações clínicas até sistemas de imagiologia médica ou centros de dados hospitalares.
Por isso, a resiliência energética tornou-se um elemento essencial para garantir a continuidade operacional dos serviços de saúde.

O desafio das infraestruturas críticas hospitalares

Muitos hospitais operam com infraestruturas elétricas concebidas para uma realidade muito diferente da atual. Os novos equipamentos médicos, o aumento da digitalização e a crescente ligação entre sistemas tornaram mais críticas as cargas que dependem de uma alimentação elétrica ininterrupta.

O verdadeiro risco não é apenas sofrer uma avaria, mas também não detetar atempadamente os sinais que a podem antecipar.

Quando uma interrupção afeta sistemas críticos, o impacto pode traduzir-se em atrasos na prestação de cuidados, custos operacionais inesperados e maior pressão sobre as equipas técnicas.

Por isso, cada vez mais organizações de saúde estão a evoluir de modelos reativos para estratégias assentes na monitorização contínua e na manutenção preditiva.

Resiliência, cibersegurança e sustentabilidade: três prioridades para o hospital moderno

A infraestrutura elétrica faz hoje parte integrante da infraestrutura digital do hospital.

Os sistemas conectados oferecem maior visibilidade e capacidade de supervisão remota, mas também exigem níveis mais elevados de proteção. Por esse motivo, as organizações procuram soluções desenvolvidas segundo princípios de secure by design e alinhadas com normas como a IEC 62443.

Ao mesmo tempo, a eficiência energética e a sustentabilidade estão a ganhar cada vez mais relevância nas decisões de investimento. Tecnologias de elevada eficiência e estratégias de modernização permitem reduzir o consumo de energia, otimizar os custos operacionais e prolongar a vida útil dos ativos existentes.

A resiliência hospitalar já não se mede apenas pela disponibilidade. Depende também da capacidade de gerir riscos, proteger os ativos conectados e melhorar a eficiência da infraestrutura.

O que estão a fazer os hospitais mais avançados

Um exemplo recente é o Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust, que implementou um projeto de modernização e normalização da sua infraestrutura de UPS para melhorar a disponibilidade dos sistemas que suportam os cuidados prestados aos doentes.

O objetivo ia muito além da renovação tecnológica. A organização procurava maior visibilidade sobre os seus ativos críticos, uma gestão mais eficiente do ciclo de vida e uma infraestrutura preparada para responder aos desafios futuros da prestação de cuidados de saúde.

Esta abordagem reflete uma tendência cada vez mais evidente no setor: passar da proteção isolada de equipamentos para uma estratégia integrada de continuidade operacional.

Para além da UPS: uma estratégia integrada para a continuidade hospitalar

Garantir a continuidade dos serviços críticos exige a combinação de três elementos fundamentais:

Proteção

UPS trifásicas concebidas para aplicações críticas na área da saúde, capazes de assegurar a disponibilidade dos sistemas essenciais aos cuidados prestados aos doentes.

Visibilidade

Serviços digitais e monitorização contínua que permitem identificar potenciais riscos antes de estes afetarem a operação.

Modernização

Estratégias que ajudam a prolongar a vida útil dos ativos, melhorar a eficiência energética e reduzir o risco associado ao envelhecimento tecnológico.

Quando estes três pilares atuam em conjunto, os hospitais conseguem melhorar a disponibilidade, otimizar recursos e reforçar a sua resiliência operacional.

A continuidade dos cuidados começa na infraestrutura

A infraestrutura elétrica é um dos elementos mais invisíveis do hospital. No entanto, quando falha, o seu impacto estende-se a toda a organização.

Por isso, a questão já não é saber se um hospital dispõe de uma solução de energia de reserva.

A verdadeira pergunta é:

A sua infraestrutura está preparada para garantir a continuidade dos cuidados de saúde nos próximos anos?

Descubra oportunidades para reforçar a resiliência do seu hospital

Solicite uma avaliação da continuidade hospitalar e identifique oportunidades para melhorar a disponibilidade, a eficiência energética, a cibersegurança e a gestão do ciclo de vida das suas infraestruturas críticas.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.