4 benefícios da automação de edifícios para ajudar a reduzir a utilização de energia e as emissões de carbono e manter os espaços saudáveis

Atualmente, é mais do que evidente que estamos a enfrentar um imperativo urgente: fazer tudo o que nos for possível para descarbonizar o futuro do planeta. Os edifícios são um ponto de partida lógico, uma vez que são responsáveis por cerca de 37% das emissões globais de CO2. O desafio está em como gerir a utilização de energia e, ao mesmo tempo, garantir que os edifícios são saudáveis e produtivos para os seus ocupantes.

Os profissionais que gerem instalações estão bem posicionados para lutar por esta questão. Neste blog vamos, então, focar-nos em como tirar partido da automação pode ajudar a iniciar a jornada net-zero, reduzindo o consumo de energia e as emissões de carbono em até 35%, sem sacrificar a qualidade do ar interior (QAI) ou o conforto.

Os sistemas de gestão de edifícios modernos recorrem agora aos últimos avanços em termos de sensores, analítica, inteligência artificial (IA) e serviços especializados. Vejamos como estas tecnologias e serviços podem ajudar-nos a alcançar edifícios net-zero, ao oferecer quatro importantes benefícios de redução de energia e carbono.

Cerca de 70% do impacto do carbono dos edifícios ocorre durante as operações, o que significa que os edifícios novos e já existentes têm uma grande oportunidade para minimizar as emissões. No entanto, sendo que se espera que 50% dos edifícios atuais estejam em funcionamento em 2050, 85% do parque imobiliário global tem de ser adaptado se quisermos ter esperança de cumprir os compromissos climáticos globais. Estas adaptações têm de ir mais além das ações típicas, como ajustar os pontos de regulação da temperatura e atualizar a iluminação com LED, de forma a tirar partido de soluções inovadoras que ajudem a:

  • Ganhar visibilidade e tomar decisões com base em dados acionáveis operacionais, de energia e de carbono;
  • Tornar os edifícios mais competitivos e adaptáveis, mantendo o bem-estar dos ocupantes como prioridade;
  • Tornar mais eficientes as equipas que trabalham arduamente nas instalações.

Qual é, então, o caminho certo?

Desenvolvemos uma abordagem comprovada de 3 passos e 10 prioridades para acelerar o seu caminho rumo ao net-zero. Depois de definir uma estratégia para a sua jornada de descarbonização, vai digitalizar as suas operações integrando tecnologias para medir e monitorizar a energia e o carbono através da automação.

Muitas organizações estão a fazer progressos net-zero ao utilizar tecnologias de edifícios integradas. Por exemplo, o campus da Aspiria nos EUA conseguiu reduções anuais de 16% no consumo de energia e 36% nas emissões, com um ROI de 2 anos. A instalação mista Origine, em França, consome apenas um sexto da energia em comparação com edifícios sem um sistema de gestão de edifícios (BMS) moderno.

Então, como é que tirar partido da digitalização e da automação ajuda a reduzir o consumo de energia e as emissões de carbono?

  1. Melhorar o desempenho do edifício – Um BMS de próxima geração vai controlar eficazmente o sistema AVAC e outros para conservar energia e manter tudo a funcionar de forma ótima, garantindo ambientes saudáveis. Também dá às equipas uma visão unificada de todos os sistemas do edifício para otimizar a eficiência operacional.
  2. Reduzir os custos, poupar energia e manter o conforto – Os sistemas de gestão de espaços combinam controladores, sensores e software compatíveis com a IoT para garantir que a energia é utilizada para AVAC e iluminação apenas onde e quando necessário, com base na ocupação real. Também podem ajudar a otimizar a manutenção e a utilização do espaço, adaptando as disposições dos escritórios às necessidades dos inquilinos.
  3. Melhorar a eficiência do sistema elétrico – A integração de sistemas de gestão de energia com o seu BMS proporciona acesso imediato aos dados e ajuda a gerir melhor a utilização de energia não crítica. Permite identificar rapidamente padrões anormais, validar a poupança de energia e de custos e descobrir riscos para a fiabilidade de energia e o tempo de funcionamento.
  4. Otimizar a eficiência operacional e da equipa – As ferramentas digitais, os serviços no local e o poder da IA aumentam as capacidades das equipas das instalações com tecnologia avançada. Tire partido da deteção avançada de falhas e da manutenção preditiva para ajudar a priorizar melhorias, reduza a utilização de energia e carbono recorrendo à otimização de AVAC orientada por IA, simplifique a solução de problemas e sugira ações com base em impactos priorizados.

Para saber mais sobre as ações e soluções necessárias para alcançar estes resultados, descarregue o nosso novo eGuide “The path to net-zero buildings: Reduzir a utilização de energia e as emissões de carbono através da automação“. A nossa plataforma EcoStruxure Building e a rede de parceiros integradores de sistemas EcoXpert™ certificados podem apoiar sua jornada de descarbonização.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.