O fluido é o elemento vital dos sistemas de refrigeração líquida de circuito fechado nos centros de dados. Mantê-lo em condições ideais é essencial tanto para a infraestrutura de refrigeração como para os dispendiosos sistemas de IA que esta protege. As diretrizes da ASHRAE identificam a limpeza do fluido refrigerante como um requisito fundamental para o funcionamento fiável da refrigeração líquida direta ao chip. Isto implica a realização de manutenção e monitorização periódicas para evitar a degradação do fluido e danos nos servidores e na infraestrutura.
Tal como acontece com o corpo humano, é preferível adotar hábitos saudáveis na gestão do fluido do que resolver problemas causados pela sua má qualidade. Uma abordagem de “encher e esquecer” na refrigeração líquida pode originar problemas significativos. O refrigerante que circula através de tubagens, coletores e bombas num sistema de circuito fechado está exposto a fenómenos como corrosão metálica, acumulação de matéria orgânica, degradação do fluido e perda de condutividade térmica.

Uma má qualidade do refrigerante pode ter consequências graves nos sistemas de refrigeração líquida de circuito fechado. À medida que o fluido se degrada, podem acumular-se corrosão, contaminação por partículas e crescimento biológico em placas frias, permutadores de calor e tubagens, reduzindo o desempenho da transferência térmica e restringindo o fluxo. Estudos sobre incrustação em permutadores de calor demonstraram uma degradação da transferência térmica de até 14% e aumentos na perda de carga de até 45% devido à acumulação de contaminantes.
A incrustação obriga igualmente as bombas e os equipamentos de refrigeração a consumir mais energia para manter o desempenho térmico, aumentando os custos operacionais e reduzindo a eficiência global. De facto, pode reduzir a eficiência dos permutadores de calor em até 30%. Dado que os servidores modernos de IA dependem de um fluxo preciso de refrigerante e de uma remoção eficiente do calor, mesmo pequenos problemas na qualidade do fluido podem aumentar o risco de limitação térmica, degradação do equipamento e paragens não planeadas.
Um regime de gestão de fluidos bem definido evita estes cenários.
Construção de uma estratégia de gestão de fluidos
Uma estratégia eficaz de gestão do fluido exige mais do que simplesmente encher o sistema e esperar que funcione indefinidamente. Manter o refrigerante em boas condições requer uma abordagem proativa que combine ensaios periódicos, manutenção da filtragem, prevenção da contaminação, redundância do sistema e monitorização contínua.
Como testar e monitorizar o fluido de refrigeração?
Os sistemas de circuito fechado dissipam o intenso calor gerado pelas GPU de IA de elevada densidade. O fluido de refrigeração é normalmente composto por 75% de água desionizada e 25% de glicol, embora esta mistura possa variar consoante as especificações. Como circula num circuito fechado, o fluido não apresenta sinais evidentes de degradação, sendo necessário recorrer a testes para os detetar.
Com que frequência deve ser analisado o refrigerante?
O refrigerante deve ser analisado, pelo menos, nos seguintes momentos:
- Durante a colocação em funcionamento (para estabelecer uma linha de base)
- Anualmente, em condições normais de operação
- Semestralmente, em sistemas com GPU de elevada densidade
Estes testes são comparáveis a análises de sangue de rotina: permitem detetar problemas antes que estes afetem o desempenho ou a fiabilidade. A análise regular é a única forma de identificar degradação, contaminação ou desequilíbrios químicos que possam exigir ajustes ou substituições parciais.
Filtragem do refrigerante: como manter os filtros nos sistemas de refrigeração líquida
Uma gestão adequada inclui a manutenção regular dos sistemas de filtragem. Nos sistemas de circuito fechado, os filtros encontram-se em vários pontos, como as CDU (Cooling Distribution Units – Unidades de Distribuição de Refrigerante) e os permutadores de calor de porta traseira (RDHx). A sua função é impedir que partículas alcancem as bombas ou as placas frias.
As obstruções nas placas frias reduzem a eficiência da refrigeração e podem provocar o sobreaquecimento dos chips.
Pela sua natureza, os filtros acumulam resíduos: partículas metálicas, vedantes de borracha, silicatos e microrganismos como algas e bactérias. Os filtros sujos obrigam as bombas a trabalhar mais, reduzindo a eficiência, pelo que é fundamental mantê-los limpos.
Filtros tipo “sock” vs. filtros metálicos reutilizáveis
- Os sistemas da Motivair utilizam filtros descartáveis (“sock filters”) durante a instalação e limpeza.
- Durante a operação normal, estes são substituídos por filtros metálicos reutilizáveis.
- As CDU da Motivair incluem sensores que indicam quando é necessária limpeza.
- Na ausência de sensores, os filtros devem ser inspecionados pelo menos de seis em seis meses.
Redundância das bombas
Uma boa gestão começa com um projeto adequado. Por exemplo, uma CDU com redundância (N+1) garante a continuidade da operação caso uma bomba avarie ou necessite de manutenção.
Como prevenir a contaminação
Algumas recomendações fundamentais:
- Utilizar água adequada: a água da rede contém minerais; deve ser utilizada água desionizada.
- Limpar todos os componentes: realizar ciclos de enxaguamento antes da entrada em funcionamento.
- Manter o fluido limpo: através de testes, tratamento químico, substituições e filtragem adequadas.
A monitorização também é fundamental. Plataformas avançadas utilizam sensores para detetar fugas, variações de temperatura ou de pressão. Identificar estes problemas atempadamente evita danos dispendiosos e protege as operações.
Melhores práticas na gestão de fluidos
Uma gestão eficaz não se limita ao refrigerante: protege toda a infraestrutura de refrigeração que suporta cargas de trabalho de IA de elevado valor. O fluido, enquanto elemento essencial, deve ser corretamente testado, filtrado e monitorizado para assegurar um desempenho ótimo.
Sem uma gestão proativa, podem acumular-se contaminantes e incrustações que reduzam a eficiência em até 30%, aumentem a perda de carga, elevem o consumo energético e coloquem em risco o hardware de IA.
As boas práticas incluem:
- Testes regulares
- Filtragem adequada
- Prevenção da contaminação
- Projeto com redundância
- Monitorização contínua
Ao tratar o refrigerante como um ativo crítico e não como uma consideração secundária, os operadores podem melhorar a fiabilidade, maximizar a eficiência e proteger os seus investimentos em IA.
Para obter mais informações sobre como otimizar o desempenho da refrigeração líquida e desenvolver uma estratégia proativa de gestão de fluidos, visite o nosso portal de recursos sobre refrigeração líquida.

Adicione um comentário