Reduzir o Custo Total de Propriedade em data centers com o UPS Trifásico Galaxy VXL e os serviços EcoCare

No cenário atual dos data centers, compreender o Custo Total de Propriedade (TCO) de um No-Break (UPS) trifásico é essencial para operações sustentáveis e economicamente eficientes. Embora o custo inicial da compra de um UPS seja conhecido, ele não representa totalmente as economias que podem ser alcançadas ao longo do tempo.

O UPS Galaxy VXL da Schneider Electric foi projetado com alta eficiência — com proteção de energia Classe 1 e 99% de eficiência no modo eConversion, reduzindo o custo operacional. Essa tecnologia patenteada, combinada com a abordagem modular “pague conforme cresce” e com a assinatura EcoCare, um plano de serviços de nova geração, não só otimiza os investimentos de capital como também pode proporcionar uma redução significativa no TCO, juntamente com a otimização das despesas operacionais.

Neste blog, explicaremos como equilibrar o investimento inicial (CapEx) e as despesas operacionais (OpEx), otimizando seus investimentos e minimizando os custos recorrentes. O objetivo final é mostrar como maximizar o tempo de atividade reduzindo incertezas e mantendo o desempenho ideal durante todo o ciclo de vida do UPS.

Avaliando despesas iniciais e contínuas

Ao planejar um UPS trifásico, é essencial considerar tanto os custos iniciais quanto os contínuos para entender completamente o investimento ao longo do tempo. Os custos iniciais incluem o preço do UPS, sua instalação e a área ocupada. O Galaxy VXL reduz esses custos de construção graças à sua pegada física, que é 52% menor do que a média do setor, liberando mais espaço para operações principais do data center.

Ao longo da vida útil de um UPS, os custos de consumo energético e manutenção regular se acumulam. O Galaxy VXL ajuda a reduzir esses custos operacionais contínuos, alcançando até 97,5% de eficiência no modo de dupla conversão e impressionantes 99% de eficiência no modo eConversion certificado pela TUV — minimizando perdas de energia e reduzindo gastos elétricos. A substituição de baterias é outra despesa recorrente, mas a configuração flexível de baterias do Galaxy VXL permite que os usuários escolham a opção que melhor se adapta às suas necessidades. Optar por baterias VRLA pode oferecer economias adicionais, enquanto a migração para baterias de íons de lítio pode proporcionar ainda mais benefícios. Graças a esses avanços, o custo de propriedade do Galaxy VXL supera o dos sistemas UPS trifásicos tradicionais, tornando-se uma escolha inteligente para uma gestão energética de longo prazo e custo-efetiva.

EcoCare para UPS Trifásico

EcoCare, o plano de serviços de nova geração da Schneider Electric, transforma a gestão e manutenção de UPS ao aplicar Inteligência Artificial (IA) e análise de dados para monitoramento contínuo, gestão de alarmes, avaliação da saúde do Galaxy VXL e antecipação de possíveis problemas. Essa abordagem avançada funciona como um “par extra de olhos” e fornece uma visão detalhada da saúde do sistema. Leituras rápidas do índice de saúde do ativo no nível de componente fornecem informações sobre a expectativa de vida de todas as peças.

Com base nessa evolução, nossos especialistas do Connected Services Hub analisam os dados e oferecem recomendações práticas para reduzir o risco de falhas e otimizar a vida útil dos ativos — evitando substituições prematuras e garantindo a troca apenas das peças realmente necessárias.

Segundo o Uptime Institute, 71%  das interrupções vêm de falhas críticas de energia e refrigeração. Mais de 40% são causadas por erro humano, destacando a importância de contar com suporte rápido e eficaz enquanto se minimizam intervenções. Graças ao nosso índice de manutenção do ativo e à abordagem de manutenção baseada na condição, conseguimos reduzir em até 50% as intervenções no local. Com a combinação da tecnologia IoT e da análise digital, o EcoCare ajuda as empresas a adotarem um modelo proativo e direcionado de manutenção, antecipando problemas antes que se agravem e reduzindo o desperdício de recursos.

Além disso, esse plano de serviços oferece insights e recomendações dos nossos especialistas remotos, incluindo gestão de sucesso do cliente durante todo o ciclo de vida do UPS, o que ajuda a otimizar sua longevidade e aumentar o tempo de atividade. Quando combinado com o Galaxy VXL, o EcoCare maximiza o tempo de atividade desde o primeiro dia, reduzindo intervenções locais, minimizando erros humanos e melhorando o tempo médio de reparo. O monitoramento remoto e o acesso prioritário ao suporte técnico possibilitam uma redução de até 70% do risco de falhas não planejadas, garantindo operações mais contínuas e econômicas ao longo do ciclo de vida do sistema.

A assinatura EcoCare ajuda a otimizar o TCO principalmente reduzindo o downtime planejado e não planejado, além de melhorar a eficiência operacional e de manutenção no dia a dia.

Preparando Sistemas UPS para Infraestruturas Resilientes

À medida que as demandas por dados aumentam, preparar os data centers para o futuro torna-se essencial para garantir que permaneçam resilientes, eficientes e adaptáveis. Aumentar a capacidade dentro da estrutura existente, sem causar superaquecimento ou exigir downtime, é um grande desafio — especialmente em um momento de demanda sem precedentes. Com grandes players da indústria ampliando suas infraestruturas, a tendência é armazenar volumes cada vez maiores de dados. No entanto, construir novos data centers pode não ser viável no curto prazo devido a atrasos e limitações de recursos. Assim, operadores precisam expandir a capacidade dentro dos espaços existentes, gerenciando eficiência energética, tempo de atividade, sustentabilidade e custos operacionais.

O Galaxy VXL, aliado ao EcoCare, é uma solução ideal para que data centers atendam essas demandas futuras e cumpram metas de TCO. Este UPS oferece um design modular de alta densidade que otimiza espaço e fornece uma plataforma escalável. Sua capacidade de adicionar módulos de alta eficiência enquanto permanece operacional — graças ao recurso Live Swap — possibilita expansão sem risco de downtime ou interrupção nas operações. Com taxas de eficiência de até 99% no modo eConversion e 97,5% em dupla conversão, o Galaxy VXL reduz significativamente o uso de energia e as emissões. Além disso, com o suporte exclusivo do EcoCare, monitoramento remoto inteligente, análises baseadas em IA e insights de manutenção proativa, os operadores conseguem gerir seus sistemas de forma mais eficiente e resolver problemas antes que impactem o desempenho.

Atenda ao Aumento da Demanda de Dados com o Galaxy VXL

Escolher o UPS adequado é parte essencial da estratégia para atender às crescentes exigências de disponibilidade, eficiência e metas de TCO. Saiba mais sobre o UPS Galaxy VXL e como ele pode beneficiar seu data center.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.