Como a refrigeração líquida está a redefinir a eficiência dos Data Centers para além da PUE

Durante anos, a eficiência foi medida apenas de uma forma, que resultou até a IA mudar as regras do jogo. As métricas tradicionais já não contam toda a história. A refrigeração líquida está a tornar-se o padrão para infraestruturas de IA, mas a forma como medimos a eficiência tem de ir além da Eficácia da Utilização de Energia (PUE), que apenas capta o consumo energético adicional. A IA traz uma questão diferente: quanta capacidade de computação é que essa energia produz realmente?

A Goldman Sachs estima que 76% dos servidores de IA implementados até ao final de 2026 vão ser refrigerados a líquido. À medida que esta transição da refrigeração por ar ocorre, os operadores vão recorrer a métricas como Power Compute Effectiveness (PCE) e Water Usage Effectiveness (WUE), além da PUE, como KPIs-chave nos Data Centers de IA. Isto é necessário porque a PUE apenas compara a energia total da instalação com a energia de TI, sem ter em conta o resultado computacional.

O que está a substituir a PUE nos Data Centers?

Mesmo quando os Data Centers operam com valores de PUE entre 1.4 e 1.8, os sistemas podem ser ineficientes se limitarem a densidade dos racks, aumentarem o fluxo de ar e restringirem o desempenho computacional. A PUE mede o overhead energético, mas não é suficiente para cargas de trabalho intensivas de IA.

O que é o Power Compute Effectiveness (PCE)?

Nos Data Centers de IA, a eficiência já não se mede apenas pela quantidade de energia utilizada, mas pelo que essa energia produz. O PCE quantifica quanta da potência disponível é, de facto, utilizada para computação útil.

Um PCE mais elevado significa que uma maior proporção da energia fornecida é dedicada ativamente à computação, em vez de estar subutilizada ou de se perder devido a ineficiências do sistema.

Porque é que estas métricas são importantes?

Com o PCE como base, o desempenho de IA é avaliado em função do que a energia realmente entrega. Duas métricas-chave orientadas por resultados refletem esta mudança:

  • Tokens por watt: quantidade de trabalho de IA gerado por unidade de energia
  • Custo por token: eficiência com que essa energia é convertida em output útil ou em receitas.

À medida que as cargas de trabalho de IA crescem, os sistemas elétricos atingem limites reais: a capacidade é finita, os custos aumentam e as ineficiências acumulam-se rapidamente. O PCE ajuda a tornar visíveis estas dinâmicas:

  • Mais tokens por watt = mais capacidade de computação rentável dentro de limites energéticos fixos
  • Menor custo por token = custos mais previsíveis e escaláveis.

Na era da IA, a vantagem não é de quem tem mais energia, mas de quem a converte em computação de forma mais eficiente.

Como é que a refrigeração líquida melhora a eficiência e o desempenho?

Em ambientes de IA, a eficiência não depende de componentes individuais, mas sim de como refrigeração, energia e computação funcionam como um sistema coordenado. A refrigeração líquida melhora a PUE, atingindo valores entre 1.05 e 1.15. Operadores líderes como a Amazon Web Services reportam valores próximos a 1.15 em toda a sua infraestrutura

Para lá da PUE, a refrigeração líquida permite:

  • Maior densidade de racks sem limitações térmicas
  • Menor dependência de sistemas de ar com elevado consumo energético
  • Desempenho mais estável das GPUs, com menos limitações térmicas.

Do ponto de vista do design, permite maiores diferenças de temperatura (ΔT), extraindo mais calor, reduzindo a energia de bombagem e melhorando a eficiência de transferência térmica. Isto traduz-se numa PUE mais baixa, devido à redução de perdas, e num PCE mais elevado, graças ao aumento do desempenho.

Como se mede o WUE em Data Centers com refrigeração líquida?

À medida que as cargas de trabalho escalam, o foco desloca-se para métricas que avaliam a produção útil por unidade de energia. Melhorá-las exige mais do que otimizações incrementais: exige uma infraestrutura capaz de manter o desempenho sob cargas contínuas e de elevada densidade. Na corrida da IA, quem vencerá é quem conseguir obter mais computação de cada watt. Descubra como tirar partido da eficiência energética e hídrica da refrigeração líquida direta.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.