O rack de IT de 1MW para IA está a chegar e vai precisar de alimentação de 800VDC

Parece que voltámos à década de 1890!

Porquê?

Naquela altura, havia um debate intenso entre os sistemas de corrente alternada (CA) e corrente contínua (CC) como a melhor opção para a rede elétrica dos EUA. Foi um momento decisivo na história da eletricidade: Nikola Tesla defendia a energia CA, que oscila, enquanto Thomas Edison era a favor da CC, que flui de forma constante numa só direção.

A energia CA acabou por vencer, devido à sua capacidade de transformar a corrente alternada em tensões mais altas para ser transmitida a longas distâncias – algo que, na altura, era impossível com a corrente contínua. Uma tensão mais alta implica uma corrente mais baixa; uma tensão mais baixa implica uma corrente mais alta; e uma corrente mais baixa significa que são necessários cabos muito mais finos. Por exemplo, as linhas de transmissão AC de alta tensão (35kV) podem ter apenas cerca de 2.54 cm de espessura, mas se fossem utilizados valores de tensão baixos, já teriam de ter cerca de 183cm de diâmetro. Não apenas seria pouco prático, como seria impossível!

Isto traz-nos a um problema moderno: a rápida evolução da densidade de potência por rack em plataformas de computação acelerada, como a NVIDIA GB300 NVL72, que executa 72 GPUs em paralelo e consome 142kW por rack.

A energia tem de ser transformada a partir da rede (provavelmente cerca de 35kV) para até 12V dentro do chassis do servidor. Atualmente, existem duas abordagens principais para distribuir energia até aos servidores:

  • 400V CA trifásica
  • 48VDC para o rack

Ambas as abordagens tornam-se difíceis de implementar a partir dos 200kW por rack, e impossíveis a partir dos 400kW por rack, potências que estão associadas às plataformas NVIDIA Kyber e NVIDIA Rubin Ultra.

No GTC 2025, a NVIDIA apresentou uma unidade PSU lateral de 800VDC para alimentar 576 GPUs Rubin Ultra num único rack Kyber.

Os benefícios da estrutura de 800 VDC

De acordo com as leis físicas, 800VDC é o necessário para racks individuais de IT que consumam entre 400kW e 1MW.

As GPUs Rubin Ultra num único rack Kyber vão começar a ser enviadas em 2027. A Schneider Electric vai lançar o seu sidecar de 800VDC no mercado antes da chegada do Rubin Ultra, disponibilizando antecipadamente as especificações técnicas e o design de referência para que engenheiros e operadores de Data Centers possam planear a sua implementação.

A arquitetura de 800VDC resolve vários problemas:

  • Limitações de espaço: cabos e barras condutoras mais pequenos permitem maior flexibilidade nas ligações.
  • Menor utilização de cobre: poupança em peso e custos.
  • Maior eficiência: menos perdas térmicas.

Com uma conversão CA/CC num único passo, há menos perdas em transformadores e um fluxo de energia mais direto. Reduz-se também a complexidade elétrica, bem como a necessidade de manutenção e de gestão.

A energia CC permite a utilização de díodos e de proteção contra sobrecorrente, que são altamente eficientes e fiáveis.

O sidecar de 800VDC da Schneider Electric não apenas está alinhado com os padrões emergentes da NVIDIA, como também é compatível com a Google e a Meta, entre outros. Para além disso, está previsto que inclua capacidades avançadas como a “troca ao vivo” (live swap), para simplificar drasticamente a manutenção e reduzir os tempos de reparação.

O nosso compromisso com os 800VDC

Na Schneider Electric colaboramos ativamente com a NVIDIA e estamos empenhados em lançar soluções de alimentação e refrigeração sempre à frente de cada evolução nova da plataforma da empresa.

O sidecar de 800 VDC é a primeira solução no caminho para racks de TI de 1MW, mas não será a única. Vamos continuar a inovar na área da distribuição de energia e em soluções de reserva de energia para aumentar a resiliência, a disponibilidade e a eficiência, simplificando simultaneamente o processo de implementação, operação e manutenção.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.