As cargas de trabalho de inteligência artificial provocam flutuações dramáticas nos requisitos de computação, exigindo infraestruturas energéticas resilientes, inteligentes e escaláveis nos centros de dados com IA. Isto inclui a implementação de UPS trifásicas capazes de lidar com aumentos substanciais de carga e alterações dinâmicas.
As UPS devem ser tolerantes à IA. As cargas de trabalho de IA são imprevisíveis e provocam picos de tensão em milissegundos, exercendo uma pressão significativa sobre os equipamentos de suporte. Os algoritmos de treino são executados em sincronia nas GPUs do centro de dados, originando um perfil de carga oscilante. A primeira linha de defesa contra este stress é a UPS, pelo que, se esta não estiver concebida para gerir estas flutuações frequentes, pode ocorrer uma falha de carga.

Testes de carga confirmam a tolerância à IA
A Schneider Electric projeta as suas UPS para suportar diversas condições em ambientes reais, incluindo as flutuações de computação típicas da IA. Por isso, realizamos rigorosos testes de carga com a nossa série Galaxy V, como o Galaxy VXL, concebido especificamente para ambientes exigentes de IA.
Os testes foram realizados com perfis de carga reais de clientes de hiperescalabilidade (não simulações). Os resultados demonstraram que as UPS Galaxy V gerem as flutuações sem falhas de carga nem problemas de desempenho. Isto deve-se à sua conversão dupla avançada e à exclusiva topologia eConversion, concebidas para lidar com a variabilidade.

Os testes foram realizados a 40 °C de temperatura ambiente e mostraram que as UPS suportam confortavelmente cargas de 1 % a 100 % sem limitações. Unidades como o Galaxy VXL, VX e VL também suportaram até dez minutos com uma sobrecarga de 125 % e um minuto a 150 %. Estes resultados confirmam a robustez da série Galaxy V perante cargas de IA.
O tipo de bateria importa para aplicações de IA
Estes testes demonstraram que o tipo de bateria utilizado pela UPS faz uma grande diferença ao suportar cargas de IA. As flutuações rápidas e acentuadas requerem baterias capazes de descarregar e recarregar rapidamente.

As baterias de lítio superam as de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA) em ambientes com carga de IA. Acima de 110 % de carga, as VRLA têm dificuldades com alterações de carga de alta frequência, enquanto as de lítio as gerem sem problemas. Isto representa uma diferença crítica para os operadores de centros de dados que implementam IA em grande escala. Além disso, as baterias de lítio têm uma vida útil mais longa do que as VRLA, reduzindo a manutenção e o custo total de propriedade (TCO) ao serem integradas em sistemas UPS preparados para IA.
Para suportar cargas de trabalho de IA, toda a cadeia de energia deve ser tolerante à IA. A série Galaxy V pode lidar com até 110 % de carga sem necessidade de sobredimensionamento da bateria. No entanto, para cargas superiores a 110 %, a UPS deve ser integrada num design e sistema que gerem flutuações drásticas, incluindo quadros de manobra, cabos e disjuntores. A Schneider Electric oferece soluções integrais para estes requisitos em treino e inferência de IA.
Planeamento de redundância e escalabilidade
Ao planear o aumento das cargas de IA futuras, os operadores de centros de dados devem garantir que os seus sistemas de proteção elétrica proporcionam resiliência e escalabilidade. As UPS da série Galaxy VXL oferecem configurações paralelas (n+0, n+1) para melhorar a redundância e a fiabilidade, protegendo as cargas de IA contra cortes de energia e flutuações.
Embora o futuro da IA continue imprevisível, a resiliência e a escalabilidade são inegociáveis nos centros de dados modernos. Com soluções como o Galaxy VXL, os operadores não precisam de construir a capacidade total desde o primeiro dia. Podem aproveitar uma arquitetura modular e escalável, que permite adicionar módulos de potência à medida que as necessidades evoluem.
A substituição de módulos é mais segura e simples com a função Live Swap da Schneider, que permite aos técnicos remover e adicionar módulos sem desligar a unidade UPS. O Live Swap é como trocar um pneu sem parar o carro.
Descobre mais – UPS tolerantes à IA e resiliência em centros de dados
Pronto para construir resiliência na tua infraestrutura de IA? Os testes de carga da Schneider mostram que os Galaxy VXL, juntamente com outras soluções UPS trifásicas da série Galaxy V, mantêm uma saída de energia estável perante as elevadas flutuações típicas da IA. Estas soluções permitem criar clusters de IA robustos, reduzindo o risco de interrupções. Graças à sua modularidade e redundância integradas, as UPS Galaxy VXL oferecem resiliência, escalabilidade e preparação para o futuro.
Adicione um comentário