Data Center

As soluções de energia segura devem ser adaptáveis às necessidades da indústria

Garantir energia confiável para aplicações de missão crítica na indústria não é tão simples como oferecer uma linha padrão de produtos de proteção de energia, mesmo se forem produtos muito bons. Para muitas aplicações de Energia Segura encontradas fora do ambiente da sala de tecnologia da informação (TI), os produtos de proteção e distribuição de energia e refrigeração que oferecem confiabilidade devem ser adaptados às necessidades específicas.

IS.postblog

O termo Energia Segura está muito ligado à importância de fornecer energia confiável e de qualidade para máquinas, equipamentos e sistemas de controle existentes fora de um ambiente de data center. Isso poderia ser um sistema de segurança ou sistema de controle em uma plataforma de petróleo, um sistema de navegação em um navio ou um equipamento de imagem em um hospital ou clínica. Estes sistemas de missão crítica realizam processos de negócios ou de produção vitais, que devem ter alta disponibilidade. Eles também geram dados que são usados para monitorar, analisar e afinar os processos de missão crítica.

As soluções de Energia Segura normalmente estão baseadas em alguns dos mesmos tipos de produtos que são usados para fornecer confiabilidade em um data center. Um bom exemplo disso são os produtos de nobreak. Os nobreaks asseguram que os data centers tenham energia limpa, de qualidade e confiável.

O que muitas pessoas nos negócios e na indústria podem não perceber é que os nobreaks também são amplamente utilizados nos chãos de fábrica, hospitais ou em muitos tipos de aplicações de infraestrutura, tais como elevadores em edifícios de escritórios ou sistemas especializados utilizados em aeroportos, sistemas ferroviários e de transporte de massa. No entanto, um nobreak padrão que seria uma compra rotineira e apropriada para um ambiente de data center pode não atender às necessidades de uma aplicação de Energia Segura.

Por exemplo, reflita sobre as necessidades especializadas de navegação ou outros sistemas utilizados na indústria naval. A arquitetura elétrica em um navio pode ser única para esse navio ou classe de navios e os requisitos de espaço na ponte ou sala de comunicações podem ser muito confinados e personalizados, dificultando a instalação de um nobreak qualquer na aplicação. Outro exemplo seria as flutuações de temperatura ou umidade encontradas em uma aplicação ao ar livre, como em uma plataforma de petróleo. Em função dessas necessidades especiais, uma das maiores considerações em Energia Segura para a indústria e infraestrutura é que o fornecedor seja suficientemente flexível para adaptar os produtos, visando atender a requisitos muito específicos ou até mesmo personalizados.

FoodBev_factory_woman_hairnet_RGB_EA (Copier)

Embora algumas aplicações de Energia Segura possam utilizar produtos de estoque, outras precisam ser projetadas desde o início tendo as necessidades específicas em mente, em vez de serem modificadas em campo no momento da instalação. Por exemplo, pode haver uma necessidade de mudanças elétricas e mecânicas, tais como nível de proteção contra ingresso (IP), mudança de cores ou personalizações referentes a transformadores, absorção de choques, bloqueio de portas ou tensão.

A capacidade e disposição do fornecedor de soluções de Energia Segura de adaptar e projetar produtos para necessidades específicas da indústria é uma consideração importante para os usuários finais e parceiros de canais. Naturalmente, o fornecedor de soluções de Energia Segura também precisa ser capaz de oferecer uma linha completa de produtos mais padronizados, já que, em alguns cenários, um produto de estoque pode atender as necessidades. Mas, em última análise, muitas soluções de Energia Segura precisam ser projetadas sob medida para as necessidades de uma aplicação industrial. Quando você tem um fornecedor de soluções de Energia Segura que pode combinar esta flexibilidade para adaptar os produtos às necessidades da indústria e combinar isso com alcance global, equipes com experiência em indústrias verticais e conhecimento técnico que abranja vários domínios, então você tem um fornecedor de soluções de Energia Segura completo.


No Responses

Leave a Reply

  • (will not be published)