A evolução da automação industrial está a impulsionar uma transformação profunda no design dos quadros elétricos. Integradores, fabricantes de máquinas e construtores de quadros elétricos têm de responder a projetos cada vez mais complexos, com prazos mais apertados e uma necessidade constante de melhorar a eficiência em todas as fases do processo.
Neste contexto, componentes aparentemente simples, como os relés industriais, ganham uma importância estratégica. A capacidade de reduzir tempos de montagem, simplificar a seleção de referências e melhorar a fiabilidade da instalação tem um impacto direto na produtividade das oficinas de eletricidade e na competitividade dos projetos.
Com este objetivo, a Schneider Electric amplia a sua oferta de relés Harmony com novas soluções pré-montadas que permitem agilizar o trabalho de design, montagem e manutenção de qualquer quadro elétrico industrial.
O desafio atual: mais eficiência em menos tempo
Durante anos, a seleção de um relé industrial exigia identificar separadamente cada um dos elementos necessários para completar a instalação: relé, base, clips de fixação, módulos de proteção e acessórios de identificação.
Embora este procedimento faça parte da prática habitual do setor, implica também maior dedicação a tarefas de seleção, gestão de referências e montagem.
Para além disso, qualquer erro na configuração pode traduzir-se em atrasos, incompatibilidades ou necessidade de realizar alterações durante a montagem.
É por isto que cada vez mais fabricantes e integradores procuram soluções que simplifiquem o processo sem abdicar da qualidade, robustez e flexibilidade exigidas pela automação industrial moderna.
Relés pré-montados: uma solução pronta a instalar
Os novos relés pré-montados da Schneider Electric respondem precisamente a esta necessidade. São conjuntos totalmente configurados em fábrica, que incluem todos os componentes necessários para a instalação. Cada solução é fornecida com uma única referência que integra relé, base e acessórios compatíveis.
Este conceito de relés pré-montados permite eliminar grande parte das tarefas associadas à preparação do material e facilita o trabalho tanto dos departamentos de engenharia como das equipas de montagem.
Por serem relés prontos a instalar, o profissional recebe um produto totalmente preparado para ser montado diretamente em calha DIN, reduzindo tempos de manuseamento e evitando possíveis incidentes decorrentes da montagem manual.
Para muitos integradores, dispor de um relé com base incluída representa uma vantagem significativa em termos de produtividade. A compatibilidade entre componentes é garantida em fábrica, simplificando a gestão de materiais e reduzindo o risco de erros durante a instalação.

Menos referências, mais simplicidade
Um dos principais benefícios de um relé tudo em um é a simplificação da gestão logística.
Em vez de selecionar múltiplas referências para completar um conjunto, o instalador trabalha com um único código de produto que agrega todos os elementos necessários. Isto facilita a elaboração de listas de materiais, reduz o tempo dedicado a compras e simplifica a gestão de stock.
Para além disso, os conjuntos chegam totalmente montados, evitando problemas frequentes durante o transporte ou a montagem, como a deterioração ou deformação de componentes sensíveis – prevenindo, por exemplo, possíveis danos nos pinos dos relés durante operações de manuseamento.
Relés eletromecânicos Harmony pré-montados
A nova gama de relés Harmony pré-montados inclui diferentes famílias concebidas para responder aos requisitos de múltiplas aplicações industriais.
Destacam-se as soluções Harmony RSL, Harmony RSB, Harmony RXG e Harmony RXM, disponíveis com diferentes configurações de contactos, tensões de comando e tipos de ligação, através de terminais de parafuso ou de mola.
Esta variedade permite selecionar o relé industrial pré-montado mais adequado para aplicações de automação, controlo de processos, maquinaria, infraestruturas ou sistemas de distribuição elétrica.
Para além disso, muitas referências incluem elementos particularmente valorizados pelos profissionais, como indicadores LED, módulos de proteção integrados, presilhas de extração ou botões de teste, contribuindo para uma instalação mais rápida e uma manutenção mais simples.

Relés de estado sólido modulares pré-montados
A Schneider Electric incorpora também uma nova geração de relés de estado sólido na família Harmony SSL.
Estas soluções respondem a uma tendência cada vez mais presente no design de quadros elétricos: maximizar a funcionalidade disponível ocupando o menor espaço possível.
Os relés SSL apresentam um formato extremamente compacto, com apenas 6.2 mm de largura, permitindo otimizar significativamente a utilização do espaço no interior do quadro elétrico industrial. Em aplicações onde cada milímetro conta, esta característica pode fazer uma diferença importante no design final do armário.
Vantagens dos relés de estado sólido
A principal diferença entre os relés de estado sólido e os relés eletromecânicos tradicionais reside na ausência de partes móveis.
Ao eliminar os elementos mecânicos de comutação, os relés SSL oferecem um conjunto de vantagens especialmente relevantes para aplicações industriais exigentes.
Por um lado, permitem realizar milhões de ciclos de manobra sem desgaste mecânico. Por outro, funcionam sem ruído acústico e apresentam elevada resistência a vibrações e choques mecânicos.
Estas características tornam-nos particularmente adequados para processos com elevadas frequências de comutação, sistemas automatizados de alta velocidade ou instalações sujeitas a condições operacionais exigentes.
Para além disso, por se tratarem de dispositivos eletrónicos, contribuem para reduzir as necessidades de manutenção e para melhorar a disponibilidade operacional da instalação.
O papel dos relés na modernização industrial
A digitalização e a automação estão a redefinir a forma como se concebem e operam as instalações industriais. No entanto, a eficiência de um sistema não depende apenas dos grandes equipamentos de controlo ou das plataformas de software.
Os componentes de campo continuam a ser fundamentais para garantir a continuidade operacional, a segurança e a fiabilidade dos processos.
Por isso, selecionar soluções que simplifiquem a instalação, reduzam tempos de montagem e melhorem a facilidade de manutenção constitui uma decisão estratégica para qualquer fabricante de máquinas, integrador ou construtor de quadros elétricos.
Preparados para a indústria do futuro
Os novos relés pré-montados e os terminais de relé de estado sólido Harmony representam uma evolução natural rumo a instalações mais eficientes e produtivas.
Num contexto em que a rapidez de execução e a fiabilidade são fatores decisivos, contar com componentes concebidos para simplificar o trabalho diário ajuda os profissionais a focar-se no que é verdadeiramente importante: construir infraestruturas industriais mais eficientes, conectadas e preparadas para o futuro.

Adicione um comentário