Vai Uma Ajudinha: Maximizar a segurança dos quadros elétricos com o Acti9 e o eDesign

Sendo o coração da instalação elétrica, o quadro elétrico de um edifício é fundamental para evitar incêndios elétricos e outros acidentes relacionados, como curto-circuitos, tomadas sobrecarregadas, cabos partidos ou as consequências de um relâmpago perto do edifício.

É este tema que Rita Lopes, Product Manager da Schneider Electric, aborda neste novo artigo do Vai Uma Ajudinha, a série de blogs que dedicamos aos eletricistas profissionais.

Graças à ferramenta online eDesign, pode tornar o seu desenho mais fácil de utilizar

Um quadro 100% seguro é possível

Quando se trata de proteção elétrica, os quadros merecem receber a nossa máxima atenção – cumprir as normas de desenho e fabrico é importante, mas não elimina todos os riscos. Felizmente, agora é possível ter um aparelho de distribuição elétrica 100% seguro que, para além de cumprir os regulamentos, também garante a máxima continuidade de serviço da instalação. Esta solução é fornecida pela Schneider Electric, líder em proteção modular, com o seu sistema Acti9.

O sistema modular de baixa tensão Acti9 assegura que a sua instalação opera com o máximo desempenho, oferecendo um quadro elétrico eficiente, fácil de instalar e ligar e que será a base do sucesso dos seus negócios.

Com o Acti9 poupará tempo de montagem, poderá realizar operações de manutenção e ampliações simples e aumentará a sua competitividade e retorno do investimento graças a um produto de qualidade que traz paz de espírito e confiança aos seus clientes.

O sistema modular Acti9 permite identificar rápida e facilmente quaisquer defeitos na instalação

Instalação simplificada

Assim, o sistema modular Acti9 permite instalar ou ampliar um quadro elétrico existente de forma simples e oferecendo, também, a máxima garantia de serviço. Graças aos seus pentes de ligação inovadores, aos dispositivos com a função “Cabeça de Grupo” e ao novo repartidor vertical VDIS, será possível reduzir o tempo de instalação necessário e aumentar a flexibilidade.

Para além disso, o sistema inclui uma ligação simples e rápida, permitindo manter-se dentro dos orçamentos num tempo mínimo de montagem e oferecendo aos seus clientes segurança e soluções fiáveis.

Proteção visível no local e de forma remota

O sistema modular Acti9 também permite identificar de forma rápida e fácil qualquer defeito na instalação, tanto no local como de forma remota, proporcionando grande segurança visual e aumentando a sua satisfação e a dos seus clientes.

Segurança garantida

Graças às suas características VISI-SAFE e VISI-TRIP – para total segurança na operação e manutenção do circuito e para rápida deteção de defeitos nos disjuntores–, ao isolamento de classe 2 e aos dispositivos de proteção adicionais e de alta imunidade contra fugas à terra, o sistema modular Acti9 oferece total segurança.

Também permite uma importante poupança no que toca à cablagem e menos tempo na ligação; otimiza o tempo de projeto; reduz o consumo de energia graças à operação bioestável e melhora a continuidade do serviço, especialmente no caso de redes que são frequentemente perturbadas e ambientes contaminados.

Desenho claro e intuitivo com o eDesign

Outro destaque importante para complementar o seu quadro elétrico é a ferramenta online eDesign, com a qual poderá criar o seu projeto com mais facilidade, já que permite selecionar produtos de alto desempenho e ter uma experiência 3D do quadro elétrico. A utilização das janelas do software eDesign é extremamente simples e intuitiva, pelo que nem precisará de formação para o começar a utilizar.

O eDesign oferece, assim, uma forma fácil de projetar e implementar um quadro elétrico a partir do esquema elétrico, para além de contar com um sistema de distribuição otimizado, eficiente e 100% compatível com o Acti9. Oferece também prestação técnica ao mais alto nível, é compatível com os mais elevados padrões de segurança e qualidade e está totalmente alinhado com a crescente procura por digitalização e conectividade, ao possuir tecnologia sem fios dos sensores PowerTag para gerir e monitorizar a energia.

Quase nunca temos alerta dos riscos do sistema elétrico, pelo que é definitivamente melhor adotar uma abordagem preventiva. Lembre-se de verificar o seu sistema elétrico, atualizar seus aparelhos e, com a ajuda do Acti9 e do eDesign, conseguirá um quadro elétrico 100% seguro.

Tags: , ,

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.