Arquitetura

4 motivos para ter um jardim em casa

Você pode ter um jardim em qualquer lugar.

Em uma casa, no quintal? Sim. Em um apartamento, com um suporte vertical? Também. As plantas são essenciais, porque adicionam cor e vida, e deixam os espaços mais aconchegantes.

Se você ainda não está convencido ou está pensando em começar um jardim em casa, confira 4 motivos para fazê-lo:

Não precisa de muito espaço

Seja uma horta, um jardim vertical, um canteiro ou um quintal inteiro, você sempre pode adicionar plantas à sua casa. E por que não fazer um jardim de vasos em uma escada, ou encher a prateleira acima da televisão com plantinhas?

 

Não precisa ser bom com plantas

Você só precisa encontrar a espécie certa para o seu estilo de vida. Para quem vai se aventurar no mundo das plantas, as suculentas e os cactos são escolhas seguras, já que não dão muito trabalho e são bastante autossustentáveis. Se bate sol demais ou sol de menos, busque uma espécie que se adapte ou goste dessas características.

As plantas ajudam a rotina

A mesma lógica de fazer a cama pode ser aplicada ao cuidado com as plantas. Quando arrumamos os lençóis estamos começando o dia realizando uma tarefa com sucesso. Fazer uma ronda pelas espécies e regar as que necessitem terá o mesmo efeito. E você ainda entra em contato com a natureza.

 

As plantas são boas para a saúde

Um pouco na linha da rotina, a conexão com as plantas tem vários benefícios: ar puro, cuidado, concentração… Elas transformam o ambiente. Que tal fazer um spa em casa com algumas espécies no banheiro?

 

Post assinado por @apartamento_203

Quer estar sempre por dentro de todas as novidades? Clique aqui e faça parte da nossa base. Seja um de nossos Arquitetos parceiros e receba conteúdos exclusivos.


No Responses

Leave a Reply

  • (will not be published)